This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:EEPROM 寄存器定义-复杂集

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910575/tusb8041-eeprom-register-definition---the-complet-set

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

大家好、

我想知道整个 EEPROM 的详细内容。 到目前为止、我已经准备好对 EEPROM 进行编程所需的一切、但对 EEPROM 值定义的解释有限。 您是否有一个文档详细解释了 EEPROM 的所有寄存器/值? 例如、是否有更改集线器更多参数的选项、例如 Tx 振幅和 Tx 驱动器去加重? 我知道、与其他 USB3.0集线器制造商一样、此类参数存在并且可以设置、因此想知道 TI 是否也允许这样做?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    有关寄存器的更多信息、请参阅此文档:  https://www.ti.com/lit/ug/sllu311/sllu311.pdf?ts=1591113395042

    它是为 TUSB8044/A 系列编写的、因此有一些差异、但也解释了 TUSB8041寄存器。  没有用于配置 USB 3.0信令特性的寄存器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    感谢您提供 EEPROM 用户指南文件以及有关可修改内容和无法修改内容的说明。  

    此致、

    Daniel