This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221RSER 选择引脚讨论

Guru**** 2926680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910488/ts3usb221-ts3usb221rser-selection-pin-discussion

器件型号:TS3USB221

您好!

我有一个将 TS3USB221RSER 用于信号开关的设计。

我想知道我是否没有对 TS3USB221RSER 的选择引脚(引脚9)施加任何逻辑电平(0或3.3V)(这意味 着 TS3USB221RSER 的引脚9悬空)、

D+/D-的连接状态是什么?  它是否连接到1D+/1D-或2D+/2D-?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    "s"引脚没有任何内部上拉或下拉电阻、因此应将其驱动为选择1D 或2D。 如果"S"引脚悬空、则开关状态未知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    好的、谢谢您的回答。

    此致、