This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:复位条件下的数据总线状态

Guru**** 2695205 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905567/tl16c550d-data-buss-state-at-reset-condition

器件型号:

您好、专家、

我的客户有关于 TL16C550D 的一些问题、

问题1、

您能告诉我复位条件下的数据总线状态吗?

(例如、High-Z?)

问题2、

如果 在复位条件下访问 TL16C550D 电阻器、器件会返回什么值?

(例如、如果数据总线为高阻态、则取决于外部上拉电阻。)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    [引用用户="Yusuke Mukuno"]

    器件型号: TL16C550D

    您好、专家、

    我的客户有关于 TL16C550D 的一些问题

    问题1、

    您能告诉我复位条件下的数据总线状态吗?

    (例如、High-Z?)

    [Bobby]您是指在器件处于复位状态时(RESET 保持高电平、未切换)?

    问题2、

    如果  在复位条件下访问 TL16C550D 电阻器、器件会返回什么值?

    (例如、如果数据总线为高阻态、则取决于外部上拉电阻。)

    [BobbM]并行接口(D0-D7)和串行接口(Tx)是推挽式、因此您不需要在总线上使用上拉电阻器。 在复位保持高电平时、线路不是高阻态的情况下、您是否询问串联电阻器?

    谢谢

    穆克

    [/报价]

    请参阅以上我的评论。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢你的答复。

    对于问题1、是的 、   这意味着当 MR 引脚保持高电平时。

    对于问题2、很抱歉让您感到困惑。 客户问题是

       如果在 MR 引脚保持高电平时访问 TL16C550D、则并行接口(D0-D7)和串行接口(Tx)的状态与其他器件的状态如何?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、您好、感谢您的回复

    很抱歉、TL16C550DPT 数据表显示了

    [数据总线。 八条具有三态输出的数据线为 ACE 和 CPU 之间的数据、控制、D4 47和状态信息提供了双向路径。]

    显示了 SC16C550B (NXP)数据表

    [数据总线。 具有三态输出的八条数据线提供
    用于提供数据、控制和状态信息的双向路径
    之间的通信。]

    请确保哪一项是正确的答案、推挽或 三态输出。

    我想知道复位期间的行为。

    请注意、

    Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomo、

    很抱歉、我已离开办公室。

    我认为、当器件保持复位时、并联线应该是 HI-Z (您输入的是三态)、但为了尝试确认这一点、我联系了我们设计团队的某个人、看看他们是否可以对此进行仔细检查。 明天我会看到我能不能从他那里得到答案。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计工程师今天又回来了。 在设计仿真中、他们似乎无法帮助验证这一点、因此这意味着我需要订购分线板和器件样片、以便为您进行验证。 我应该知道我何时可以在下周之前在实验室中测试这一点。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    好的、我们等待您的答案。 我们希望尽快得到您的答案。 很抱歉打扰你、

    我再次总结了客户3的问题。

    问题1
    当 MR 引脚保持高电平时、您能告诉我数据总线状态吗?

    问题2.
    如果在 MR 引脚保持高电平时访问 TL16C550D、则并行接口(D0-D7)和串行接口(Tx)的状态与其他器件的状态如何?


    问题2.
    请确保哪种输出是正确的答案、推挽或三态输出。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San

    你有更新吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    我已经订购了样片器件和用于测试它们的分线板。 我仍在等待接收它们。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    你有更新吗? 您可以获得测试板吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    我周四去办公室看一下分线板是否出现、结果发现它没有交付。 我向我们的管理员致电、他下了订单以联系供应商、并获悉他们在发货时延迟了、因此最终在周五发货。 我今天收到了这份报告(需要仔细检查其是否正确)、并将看到我是否可以向实验室技术人员提交焊接请求、完成后、我应该能够为您进行验证。 我希望能够在周五的最后获得结果(如果焊接请求按时完成、最早的时间是明天)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    我有焊料技师提供的电路板。 我将在这个周末为您进行测量、因为这已经在队列中了很长时间。

    很抱歉耽误你的时间、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    我今天能够运行测试、发现如果读取选择引脚处于非活动状态、则并行数据引脚仅为高阻态、即使器件处于复位状态时 RD1或 RD2处于活动状态、D0-D7引脚也将驱动线路。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Bobby 和 Muk、

    感谢你的帮助。

    我可以解决这个问题。

    Tomo、请小心