This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:HD3SS3202:端口 A 和端口 B/C 之间的极性差异

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910782/hd3ss3202-hd3ss3202-polarity-difference-between-ports-a-and-ports-b-c

器件型号:HD3SS3202

您好!

我将 在 USB3设计中使用 HD3SS3202。 我们在输入端交换了 N 和 P、因为数据表清楚地表明我们可以这样做。 但是、我们还将 N 和 P 从输入交换为输出、以简化布线。 这是可以接受的吗? 如果不是、原因是什么? 对于 USB 超高速布线、允许极性交换:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    器件两侧允许极性交换。 正如您提到的、USB 主机和设备如果兼容、应能够解决此交换问题。