This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:我们应该使用哪种正确的培训方法?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910639/sn65dsi86-what-is-the-correct-training-method-should-we-use

器件型号:SN65DSI86

您好,

在定制板中,我们在 SN65DIS86和 DP 连接器之间放置了转接驱动器。

所以、

1.我们应采用何种培训方法?  (转接驱动器半自动或半自动)  

2.如果我们使用半自动模式, 如何得出正确的 TX_Swing、 PRE_Emphasis>、POST_CURSOR2  值?   

最棒的

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy

    您应该使用转接驱动器半自动链路训练。  务必将 SN65DSI86和转接驱动器之间的 DisplayPort 链路训练为一种设置、并将转接驱动器和 eDP 面板之间的链路训练为不同的设置。 转接驱动器半自动链路培训与半自动链路培训基本相同、但有一个主要区别。 这一区别在于、转接驱动器半自动链路协商永远不会更改由 SN65DSI86驱动的 DP_TX_STOWRAGE、DP_PRE_S잿 뗷 和 DP_POST_CURSOR2级别。 这些设置将始终保持为其编程值。 SN65DSI86仍将向 eDP 面板 DPCD 寄存器发送所有辅助请求。 转接驱动器将监测这些辅助事务并训练其与 eDP 面板之间的链路。

    谢谢

    David