This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:它可以用作 SMBus 开-关控制开关吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910716/tca9406-can-it-be-used-as-an-smbus-on-off-control-switch

器件型号:TCA9406

大家好、

如标题所示、TCA9406能否用作 SMBus 开-关控制开关?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 引脚被拉低时、A 侧和 B 侧断开。 kΩ 10k Ω 内部上拉电阻器也已断开连接、这可能是您想要的、也可能不是您想要的。

    如果不需要电平转换、 则双通道开关 会更简单、更便宜。