This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:TI 具有与 TFP401相同的芯片系列、可支持各种 RGB 输出格式(8/6位颜色、MSB、LSB 等)?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910413/tfp401-ti-have-same-family-chip-as-tfp401-that-can-support-variou-rgb-output-format-8-6-bits-color-msb-lsb-etc

器件型号:TFP401

谢谢

Frankie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frankie、

    通过更改将位连接到显示屏的方式、您可以使用 TFP401执行此操作。 我们没有其他与此不同的器件。

    此致、

    I.K.