This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910098/interface-forum

器件型号:ONET1130EC

大家好、

我的客户正在评估 ONET1130EC。 当输入是交流耦合的并且数据流与数据流之间的间隔很长时、RX 输入振幅会低于9mVp-p (max)、该值在数据表中被指定为"数据输入灵敏度"。 在这种情况下、客户看到 RXOUT+/-输出意外信号。

客户应如何处理此类问题?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    1)。 请确认我对您的客户看到的内容的理解。 当 RXIN+/-上的数据帧和信号间隙小于9mVpp 时、您的客户会在 RXOUT+/-上看到不可预期的信号。 我的理解是否正确?

    2)。 "意外信号"的含义。 您是说存在位错误吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。 我将向客户询问您的问题。

    我很快会回来的。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    1)。 请确认我对您的客户看到的内容的理解。 当 RXIN+/-上的数据帧和信号间隙小于9mVpp 时、您的客户会在 RXOUT+/-上看到不可预期的信号。 我的理解是否正确?

    是的、正确。

    2)。 "意外信号"的含义。 您是说存在位错误吗?

    即使数据帧之间没有信号、RXOUT 的信号输出也是如此。

    额外的信息是、它们使用数据表中所述的0.1uF 交流耦合电容器。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    数据输入灵敏度典型值为6mV、最坏情况下为9mV。 为确保正常运行、我们应将信号保持在9mV 峰值以上。  

    RXLOSRNG=0 (寄存器4位0)增加最小输入阈值来声明信号丢失。 设置此位可能有助于您的客户应用。  

    此致、Nasser