This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826I

Guru**** 2758225 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910624/dp83826i-dp83826i

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826E

您好!

在 DP83826E 的数据表中、我可以看到自然通风工作温度为85°C

它是否与环境温度(Ta)相同?

自然通风工作温度是什么意思、它是如何定义的?

提前感谢您!

此致、

赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    自然通风工作温度表示应用中器件周围的空气温度。 这可以视为环境温度。  

    请注意、DP83826I 的额定温度范围为-40C 至85C、DP83826E 的额定温度范围为-40C 至105C。  

    此致、
    Justin