This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:使用10m DVI 电缆时屏幕闪烁

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910511/tfp401a-screen-flicker-with-10m-dvi-cable

器件型号:TFP401A
10米 DVI 电缆出现屏幕闪烁。
请告诉我。
显示分辨率为1280x1024 85Hz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    如果使用较短的电缆、屏幕是否闪烁? 不建议 DVI 使用10m 或更长的电缆长度。

    此致、

    I.K.