This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801 B10版本

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910131/ds160pt801-b10-version

主题中讨论的其他器件:DS160PT801

您好!

在 使用 DS160PT801 B0版本应用于 x16至四个 X4 NVMe SSD 之前,查找无法找到所有 SSD 的链接问题。

现在、我们使用适用于 x16到 x16信号增强的 B10版本、有什么影响吗?

期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们观察到、某些系统中的 BIOS 不会在四个 x4链路中报告100%的 SSD 与 DS160PT801 B0芯片。

    我们可以在另一个电子邮件链中讨论 x16响应、因为 DS160PT801尚未上市。

    请发送电子邮件至 lee.sledjeski@ti.com 、以便我也可以包含 FAE。

    此致、

    Lee