This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:原理图审阅

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910531/tps25810-schematic-review

器件型号:TPS25810

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin

您能帮我仔细检查设计吗?

工程师希望将其用于 CC 检测并将 USB3.1 A 型传输到 C 型。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我无法看到连接到 VUSB2_5V 的电容、因此请确保客户为此节点使用大于120uF 的电容。 设计的其余部分看起来是正确的。