This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:TUSB215/TUSB551最大驱动传输距离以及测试数据和电缆材料。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551, TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910526/tusb215-tusb215-tusb551-max-drive-transmission-distance-and-test-data-and-cable-material

器件型号:TUSB215
主题中讨论的其他器件:TUSB551

您好!  

我的客户将拥有与 USB 相关的设计。

(对于 USB2.0:TUSB215、 对于 USB3.0:TUSB551)

请帮助提供以下问题的意见:

1. 对于 USB2.0:TUSB215,最大驱动传输距离是多少,以及可以满足 最大驱动传输距离的推荐电缆材料和测试数据

2.对于 USB3.0:TUSB551, 最大驱动器传输距离是多少,以及可以满足 最大驱动器传输距离的建议电缆材料和测试数据

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否详细介绍一下您的应用? 很难给出特定的最大传输距离,因为它取决于应用程序中使用的传输介质。 了解所选传输介质的一个关键因素是插入损耗。  

    通常、TUSB215有助于补偿远端测量的长达~4m 的 USB 电缆 TUSB551有助于补偿前置通道中高达9dB 的损耗和后置通道中高达6dB 的损耗。 PCB 布局的质量也会影响两个器件的性能。