This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:VOD 最大值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910158/ds80pci800-vod-maximum

器件型号:DS80PCI800

大家好、  

数据表中提到 、DS80PCI800 可以传输高达1300mVp-p 的 VOD 但它也提到 VOD 控制最高可达1.4V。

我很困惑、1.3V 或1.4V、哪一个是 VOD 最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    如  您在 SMBus 寄存器控制字段中突出显示的那样、数据表的最大 VOD 设置为1.4V。  编程为1.4V 时的典型 VOD 实际上略低。  文本信息引用了在最高输出设置中可用的稍低的电压。  通常为1300 - 1350 mV。

    此致、

    Lee