This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:通道链路数据和 clk 的聚合。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10022, TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909444/tlk10022-aggregation-of-channel-link-data-and-clk

器件型号:TLK10022
主题中讨论的其他器件: TLK10081

我的客户正在处理渠道链路(4个差分数据对和1个差分时钟对、600Mbps LVDS)... 我想知道我是否可以使用 TLK10022将它们聚合到单个高速通道中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kouns、

    如果我理解正确、您的客户正在使用多通道链路2器件。 然后、该客户希望使用 TLK10022聚合通道链路2数据流。 我的理解是否正确? 您可以给我们发送方框图吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    我的客户正在向我提供"渠道链接" 、这意味着他们需要4对差动数据和1对差动时钟... 以600Mbps 运行。

    我需要将其聚合到单个高速流中...  然后在另一侧对其进行多路信号分离。

    我本来应该问 TLK10081而不是 TLK 10022、因为我需要聚合5个通道。

    也许该图会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该图是否有助于理解我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heath、

    很抱歉耽误您的时间。 根据与同事的讨论、TLK10081应该能够进行此汇总。 在此过程中、我们遇到了其他可满足您的应用需求并提供更多灵活性或控制的选项。 请在下面注意 DS90UB941串行器的链接。 这种方法的优点是能够与主数据通道一起发送回/转发通道信息。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub941as-q1.pdf?ts=1592008730196&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB941AS-Q1

    此致、Nasser