This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:电容器查找表

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910232/max3221-capacitor-lookup-table

器件型号:MAX3221

大家好、  

我对数据表中的图8有疑问。 VCC 3V 至5V 行中 CX 的电容大小是否意味着如果 VCC 电压介于3V 至5V 之间、应使用电容值?

此致、

Leroy Song