This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227:MAX3227

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910288/max3227-max3227

器件型号:MAX3227

您好!

我们正在医疗产品中使用 MAX3227。 作为支持活动的一部分、我们正在进行降额分析。 我们需要知道驱动器 IC 中某些引脚上的电压(找到下面的引脚)。 您能帮助我们验证 Vcc = 5V 时的以下电压吗?  

C1+与 C1-之间

2. C2+和 C2-之间

V- 和 GND 之间

V+ 和 GND 之间

如果有任何设计文档、请发送给我们。

此致、

Swathi Sivakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swathi、

    引脚上的电压为(5V 电源):

    1.5.0V

    2. 5.0V

    3.-5.5V

    4.5.5V

    如果 您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao