This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:硬件控制

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910150/sn75dp139-hardware-control

器件型号:SN75DP139

大家好、

我的客户希望将信号从 DP 传输到 HDMI。 我找到 了 SN75DP139解决方案。

您能否告诉我、信号是否可以通过连接 DP 信号自动传输且只能通过引脚控制、或者需要进行软件控制?

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    DP 还是 DP++? DP139是一款 DP++转 HDMI 电平转换器、不支持 DP。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是拼写错误。 客户希望将信号从 DP++传输到 HDMI。  您能否告诉我、信号是否可以通过连接 DP++信号自动传输且只能通过引脚控制、或者需要进行软件控制?

    此外、我们是否还有 DP 到 HDMI 解决方案?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    您可以使用引脚配置来配置 DP139、有关控制引脚查找表、请参阅 DP139数据表中的表1。  

    DP139只能支持高达 HDMI1.4b 的数据速率、客户是否需要 HDMI2.0支持?

    遗憾的是、我们没有 DP 转 HDMI 解决方案。

    谢谢

    David