This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:能否减小尺寸上的 TPD4E02B04 GND 焊盘焊接尺寸?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910179/tpd4e02b04-could-we-less-the-tpd4e02b04-gnd-pad-soldering-size-on-the-foot-print

器件型号:TPD4E02B04

您好、先生、

由于我们希望向客户推广 TPD4E02B04、以替换他们以前的解决方案。 但有一个问题、即我们的 GND 焊盘比他们以前的解决方案大、并且尺寸似乎越来越小。

简单的问题是、如果他们遵循先前的脚本打印... 是否有任何问题会导致 TPD4E02B04性能下降?

请参阅下图、简单地描述客户的问题。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    如果他们决定使用之前的封装、则不存在性能问题、但最好是他们可以使用数据表中描述的 TPD4E02B04焊盘图案。

    此致、

    Andy Robles