This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910073/tic12400-q1-tic12400

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

尊敬的先生或女士:
我以前使用芯片 tick12400。 这是一个华丽的 SPI 芯片!
我可以编写一个实用工具、根据 tic12400数据表将 tic12400 47x 寄存器的原始值解释为人类可读的*。txt 配置报告。
例如,我为 tja1101发送了一个数据 in -> data out (只是一个示例)。
我还可以为任何具有内部寄存器的 TI 智能芯片写入寄存器值 blob 解析器。
TI 公司是否可以奖励此类工作?
此致、
Alex 酒吧
嵌入式软件工程师

e2e.ti.com/.../out_5F00_tja1101_5F00_confuguration.txte2e.ti.com/.../in_5F00_tja1101_5F00_reg_5F00_map_5F00_blob.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksandr、您好!

     

    感谢您与 E2ETm联系,我们感谢您的业务。  遗憾的是、TI 不会补偿与社区或客户相关的应用软件。  但是,如果您想帮助使用我们的器件的其他 TI 客户,您可以在我们的 E2ETm支持论坛中共享您的代码。

     

    此外,在 E2ETm上与他人共享代码/SW/知识是可以的,但是不应使用 E2ETm来寻求商业机会。

    谢谢、此致、

    网卡

    E2ETm产品经理