This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:TCAN1042H-Q1能否在不更改 PCB 和 BOM 的情况下直接替代 TJA1042T?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910257/tcan1042h-q1-can-tcan1042h-q1-do-drop-in-replacement-for-tja1042t-without-pcb-and-bom-change

器件型号:TCAN1042H-Q1

你(们)好  

我的客户正在使用  带分离电路的 TJA1042T。  

 TCAN1042H-Q1能否在不更改 PCB 和 BOM 的情况下直接替代 TJA1042T?

是否可以这样使用 TCAN1042H-Q1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    是的、这不是问题。  TCAN1042H-Q1上的引脚5未在内部连接、因此可以毫无问题地连接到外部分裂终端网络。  如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大