This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:一直为高电平有效

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910079/tca9517a-active-high-all-the-time

器件型号:TCA9517A

大家好、

 

EN 是否始终处于高电平有效状态?

 

这里是他们的背景。

-      从设备多于三个

-      每个中继器 IC 连接了两个从设备

-      总线主控的电源和 GND

-      中继器始终处于活动状态。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michiaki、

    保持使能高电平以运行(并且在 Vcc 不存在的情况下)是可以的。 这些引脚可耐受5V 电压。

    您提到每个中继器2个从站(这意味着多个中继器)、您是否使用多个 TCA9517A? 如果是、您是否有一个有关它们如何连接的方框图? 我提出的原因是、9517不允许器件的 B 侧连接到9517的其他 B 侧。

    谢谢、

    -Bobby