This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:符合 TUSB522P 标准的第二货源封装尺寸问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910270/tusb522p-tusb522p-qualified-second-sources-package-size-issue

器件型号:TUSB522P

大家好、

parade (主要源)的高度为0.75mm、但 TI TUSB522P 看起来最大为1mm、最小为0.95mm、 高出20%、无法生成第二个源、您能否确认1mm 最大值和0.95mm 最小值数据是否正确?

此致、
杨菊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy、

    是的、此封装图适用于 TUSB522P。