This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905734/tfp410-tfp410

器件型号:TFP410

尊敬的先生

我们目前正在尝试从 TFP410获取图像、但没有成功。

我们目前为 TFP410提供以下分辨率规格:

分辨率为640x480、60fps、像素时钟为25.175Mhz

前沿前沿前沿门廊:16.

水平同步            :96

前沿后沿:48

水平总计          :800

垂直前沿    :11.

垂直同步                  :2.

垂直后沿      :32

垂直总计                :525

 

TFP410引脚设置为:

边缘–"0"

PDN  -"1"

ISEL  -"0"

DSEL  -"0"

BSEL  -"1"

保留–"0"

DKEN  -"0"

TFADJ - 510 Ω

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    您能否在 i-anyiam@ti.com 上与我分享您的原理图

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件向您发送了原理图

    此致、

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    为什么您仅连接 DATA_4至 DATA_11引脚、其余数据引脚接地?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在7月与您聊天:

    "

    你好

    可以在(单模式)下使用8位数据吗? 如果是,则前4个 lsb 应该为"0"?

    ROI"

    答案是:  

    高 ROI、

    是的、您可以将任何未使用的位绑定到接地。

    您应该将 LSB 接地。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    这并不意味着显示面板可以使用它。 请参阅数据表第11页的表格。 您已将所有红色像素和大多数绿色像素接地。 这是您的显示面板所期望的吗?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根本没有显示。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    如果没有显示屏、您要将 TFP410连接到什么?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将 TFP410输出连接到 屏幕、但没有显示。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是否已经查看了屏幕的数据表、以确保它期望从 TFP410获得这种类型的输入? 配置 TFP410的方式并不真正有意义、除非屏幕如此指定。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思   是希望 TFP410提供这种类型的输入?

    如果我使用的是 ADV7513、屏幕上会出现混乱。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有此屏幕的数据表?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    器件型号为 FS-L1901D。

    http://fsnmed.com/products/19-model-fs-l1901d

    e2e.ti.com/.../screen.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    很抱歉耽误你的时间。  您的 ADV7513连接与 TFP410的连接是否相同(即 将所有红色像素和大部分绿色像素接地)?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不可以、  8位数据是重复的。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    这可能是它与 ADV7513搭配使用而不与 TFP410搭配使用的原因。 您的 TFP410和 ADV7513之间的连接有所不同、有什么特殊原因吗?

    此致、

    I.K.