Other Parts Discussed in Thread: TCA4311, TCA9511A, TCA4311A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A、
您好、先生、
我们直接设计 TCA4311在上电时启用、如数据表中的下图所示。
我的客户询问他们是否拔下主板、JBT 侧 TCA4311的行为是什么? SDAIN/SCLIN 是否会始终为低电平?
以及重新插入主板时 TCA4311如何工作?
您能否帮助解释有关 TCA4311行为的更多详细信息?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCA4311, TCA9511A, TCA4311A
您好、先生、
我们直接设计 TCA4311在上电时启用、如数据表中的下图所示。
我的客户询问他们是否拔下主板、JBT 侧 TCA4311的行为是什么? SDAIN/SCLIN 是否会始终为低电平?
以及重新插入主板时 TCA4311如何工作?
您能否帮助解释有关 TCA4311行为的更多详细信息?
谢谢
安妮、
--------------------------------------------------------------------
我强烈建议从 TCA4311A 改为 TCA9511A、因为它是我们最新的 I2C 热插入缓冲器。 它提供比 TCA4311A 更高的 Tj 范围、更宽的 Vcc 范围、改进的上升时间加速器触发算法、以及更低的动态偏移电压。
--------------------------------------------------------------------
"我的客户询问他们是否拔下主板、JBT 端 TCA4311的行为是什么?"
我假设 JBT 是一个没有板载电源的子卡。 在这种情况下、子卡将自行断电、TCA4311A 下游的所有器件也将悬空至 GND。
" SDAIN/SCLIN 是否会始终为低电平?"
如果没有电源、TCA4311A 的内侧很可能是 GND。
如果设置正确(与 GND、VCC、NEGE/SCLIN 的交错连接)、则内侧在连接到背板(示例中的主机)之前将会加电至1V 然后、一旦 TCA4311A 的输入和输出侧超过 Vcc 的70%、器件将输出侧连接到输入侧。
"您能帮助解释 有关 TCA4311 行为的更多详细信息吗?"
在 μ^^上编写了一份介绍热插入 I2C 缓冲器的应用手册
行为将类似于 TCA9511A
-Bobby
您好、Bobby、
感谢您的反馈、我们有更多客户问题需要您的帮助来回答。
谢谢
主板和 JBT 板的电源设计是单独的、这意味着在主板拔下电源时、JBT 板仍通电。 主板和 JBT 板通过仅包含 I2C SDA、SCL 和 GND 信号的电缆进行连接。
问题1. 拔下主板时,我们将看到 JBT 主板 SCL_OUT 上的 TCA4311变为低电平,并且无法识别此路径上的其他设备。
在重新插回主板后、这不会有问题。 我是否可以知道 SCL_ OUT 为什么会变为低电平的原因?
在下面、详细介绍了 JBT 板上的 TCA4311原理图。
问题2. TCA4311 SDA_OUT/SCL_OUT 本地侧只有上拉电阻器、是否适合该设计?
问题3. 红色框是 SR 锁存器吗? 停止位和总线空闲函数是什么?
[引用用户="Anne Wu"]
您好、Bobby、
感谢您的反馈、我们有更多客户问题需要您的帮助来回答。
谢谢
主板和 JBT 板的电源设计是单独的、这意味着在主板拔下电源时、JBT 板仍通电。 主板和 JBT 板通过仅包含 I2C SDA、SCL 和 GND 信号的电缆进行连接。
问题1. 拔下主板时,我们将看到 JBT 主板 SCL_OUT 上的 TCA4311变为低电平,并且无法识别此路径上的其他设备。
在重新插回主板后、这不会有问题。 我是否可以知道 SCL_ OUT 为什么会变为低电平的原因?
[BobbM]看起来是这样的、因为上拉电阻器位于主机上、JBT 板的"输入"侧没有上拉电阻器。 因此、器件的输入侧可能会浮至 GND。
在下面、详细介绍 了 JBT 板上的 TCA4311原理图。
问题2. TCA4311 SDA_OUT/SCL_OUT 本地侧只有上拉电阻器、是否适合该设计?
[BobbM]听起来、您打算在不连接主板的情况下使用该器件、这意味着如果子卡上有另一个主器件需要通过 I2C 总线进行通信、则需要在内部放置上拉电阻器。 或者、子卡上的主器件也可以通过在未连接到主板时将使能引脚拉至低电平来禁用器件。
问题3. 红色框是 SR 锁存器吗? 停止位和总线空闲函数是什么?
[BobbM]停止位和总线空闲是 I2C 规范的一部分、4311A 的内部会查找这些条件、以便在发生热插入事件后将两侧连接在一起。 是的、这应该是某种数字锁存器。
[/报价]
以粗体显示的注释。
-Bobby
您好、Bobby、
在您的回复后、我们将在第1季度和第3季度回答以下问题、并在第4季度添加一个问题、
请参阅下面的内容并提供建议。
谢谢你。
问题1. 拔下主板时,我们将看到 JBT 主板 SCL_OUT 上的 TCA4311变为低电平,并且无法识别此路径上的其他设备。
在重新插回主板后、这不会有问题。 我是否可以知道 SCL_ OUT 为什么会变为低电平的原因?
[BobbM]看起来是这样的、因为上拉电阻器位于主机上、JBT 板的"输入"侧没有上拉电阻器。 因此、器件的输入侧可能会浮至 GND。
[ANE]客户询问 我们数据表中的应用图时没有提到 JBT 侧的上拉电阻器、而只是主机侧。
如果客户需要在主机和 JBT 侧添加上拉电阻器、他们可以如何设计?
当 TCA4311电源始终开启且 ENABLE 引脚始终处于高电平时、其当前设计需要支持热插拔。
请提供建议。
问题3. 红色框是 SR 锁存器吗? 停止位和总线空闲函数是什么?
[BobbM]停止位和总线空闲是 I2C 规范的一部分、4311A 的内部会查找这些条件、以便在发生热插入事件后将两侧连接在一起。 是的、这应该是某种数字锁存器。
[Anne]如果我们反向连接输入/输出、会发生什么情况?
问题4. 关于使能引脚、我们是否需要使用启用/禁用功能来连接到现有电缆以进行热插拔检测?
或者、无论电缆是插入还是拔出、我们都可以使 ENABLE 引脚始终保持高电平。
"关于使能引脚、我们是否需要使用启用/禁用功能连接到现有电缆以进行热插拔检测?"
如果您只有一个上拉电阻器位于输出侧而不是输入侧、并且在拔下时要使用该器件、则需要在拔下时禁用该器件。 热插拔时、背板应启用器件。 (热插拔->启用)
"或者、无论电缆是插入还是拔出、我们都可以使 ENABLE 引脚始终保持高电平。"
将使能端保持高电平可能是您看到此问题的原因:"拔下主板时、我们将看到 JBT 板 SCL_OUT 上的 TCA4311变为低电平、并且无法识别此路径上的其他器件。"
"如果客户需要在主机端和 JBT 端添加上拉电阻器、他们如何设计?"
如果这样做、则会失去1V 预充电功能。 背板上的上拉电阻器的点是允许器件在连接到背板之前上电、并且您不希望在连接到背板之前将电压上拉至 Vcc。
"当 TCA4311 电源始终开启且 使能引脚始终处于高电平时、他们当前的设计需要支持热插拔。"
该器件的设计并非支持通电热插入、然后在启用时拔出。 如果您在已通电子卡上的 IN 侧安装上拉电阻器、则会在热插入期间丢失1V 预充电电压。 如果您具有使能高电平、而由于没有上拉电阻器、输入侧不是高电平、则您会面临内部悬空至低电平并将输出侧驱动为低电平的风险。 最佳解决方案是在使能引脚上放置一个下拉电阻器、该电阻器在热插入事件发生后启用。
"如果我们反向连接输入/输出、会发生什么情况?"
然后、输入端和输出端连接在一起。 根据您的设计、当您移除子卡时、由于该侧没有上拉电阻器、因此输入侧可以悬空为低电平、并且可以将输出侧驱动为低电平。
-Bobby
[引用 user="user4979899"]
您好、Bobby、
1V 预充电会有何影响?
当器件本身首次上电时、器件内侧的1V 预充电会打开、并且仅在内侧没有上拉电阻器时工作。 当您向带电背板插入额外电容时、它用于帮助背板上的信号看到"更小"的毛刺脉冲。
您能否帮助解释有关输入悬空原因会导致输出变为低电平的更多详细信息?
如果您有一个输入并且它没有被基准/偏置、那么信号可能会由于串扰而在 PCB 中产生寄生效应、甚至由于电磁力被引入铜中以产生临时电流并在引脚上构建电荷而在环境中发生变化。 通常情况下、输入将悬空至 GND、因为它会通过空气/其他介质对自身进行放电。 这意味着输入可以暂时看到高电平或低电平。 如果输入变为低电平、则输出也会变为低电平。 这是假设您将内侧保持没有上拉电阻器、并且在插入和移除子卡后、1V 预充电已被禁用。
-Bobby
谢谢
[/报价]