This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:DS15BR400

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909923/ds15br400-ds15br400

器件型号:DS15BR400

尊敬的 TI 员工:早在2020年1月、Lee 就回复 Lindsey:

您好、Lindsey、

未使用的输入应按如下方式连接、以确保输出保持稳定状态。

IN+= 3.3K 至 VDD

IN-= 3.3K 至 GND

这将确保输入端的失调电压为50mV、足以防止输出切换

此致、

Lee

我们也有同样的问题、在器件正负输入之间提供68mV 直流偏置增量时未连接电缆、我们仍在 OUT +引脚上观察100mV 的振荡。 是否有办法消除这种振荡? 输出不在高电平和低电平之间切换、这是一件好事、但是正侧示波器不是很有利。

器件的外壳温度约为70C、空闲时、这是否正常? 我们遵循布局指南、在中间散热焊盘上为 GND 平面提供5 x 0.2mm 尺寸的过孔。 我期待您的答复。

谢谢、

Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahram:

    您是否已检查正输入上是否存在任何振荡?

    此外、您可以尝试减小端接电阻器以增加输入端的直流偏置(例如、使用2k 电阻器而不是3.3k)。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢你的答复。

    当输入端未施加交流电(无信号)时、输出振荡幅度为250mV。

    增加输入上的偏置增量不会发生任何变化。 我想输入引脚上的寄生电容可能是原因。 谐振频率约为4MHz、输出加线路上的振幅高达250mV。

    谢谢、

    我们从 DigiKey 订购了评估套件、但我尚未收到、已经超过3周!

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、随着器件升温、初始100mV 输出摆幅增加至250mV。

    另一个问题是高功耗。 我认为、如果我们设法减小空闲时的输出振荡、那么该器件应该会下降。 我们使用其中的20个器件、空闲时的平均外壳温度超过60度。

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahram:

    您在这里仍有问题吗? 我同意高功耗可能是由振荡输出引起的、空闲时的60度外壳温度听起来不正常。 由于增加偏置电压不起任何作用、因此输入端可能已经有一些振荡传递到输出端。  

    如果您订购的 EVM 已经到货、您是否能够对其进行测试并查看您是否获得相同的结果?

    此致、

    I.K.