This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:使用 DS280DF810时眼图扫描存在一些问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903059/ds280df810-some-problem-in-eye-scan-while-using-ds280df810

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

大家好、

这是 Brandon。 我的一位客户正在其光学模块中使用 DS280DF810。 我们在眼图扫描中有一些问题。

1) 1)通过 DS280DF810的数据表和指南、我们完成了左侧的扫描。 但我们不知道如何扫描中间的? 您能提供一些指南吗?

2) 2)您能否向我们提供 以下文档?

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    1)。 中眼是眼图密度。 在本例中、我们将在第一步中获取眼图的衍生物。 然后对这些结果进行归一化、并根据归一化结果确定是否存在命中。

    2)。 您突出显示的计算与我在上面提到的获取眼图衍生物相关。

    3)。 您是否有 SigconArchitect GUI? 您可以将此 GUI 与客户电路板一起使用、以捕获眼图密度。

    4)。 请参阅以下介绍眼图扫描的演示文稿。 这提供了更多详细信息:

    https://training.ti.com/reconstruct-eye-diagram-raw-data

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    很抱歉打扰到。 我可能有更多问题:

    1)客户根据 SigconArchitect GUI 中的演示数据获得了眼图、但发现眼图散射不良。

    左眼基于 演示的密度数据;右眼基于 通过原始数据传输的密度数据;

    我根据指导视频的第二步获得的信息直接由垂直数据之间的差异绘制,但我不理解步骤3和步骤4如何过滤散射部分,您能否提供特定的分析公式详细的演示文档。

    在步骤3中、可以通过过滤步骤2波形的最大命中点来获得该值。 根据我的理解、步骤2获得的波形是一组增量值。 如果在此基础上进行筛选、则无法实现。如果步骤2是获取粗波形线轮廓、请在原始数据中找到要在此轮廓下进行筛选的最大命中点值、但仍无法筛选出中间部分的散射部分。

    2)在 SigconArchitect GUI 中 ,在“眼图 密度”中,颜色和数据之间的关系是什么? 您能否提供参考数据?

    3)您能否帮助确认 DS280DF810是否可设置为降低功耗,目前我们仅使用2个通道。

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    1)。 由于状态机对传入信号的采样有限、因此可能会出现一些散射命中。 或命中次数。 这些不是真实的、需要清理。 因此、在后期处理过程中、应将其取出或清洁。

    2)。 根据点击次数或标准化点击次数、使用不同的颜色代码来显示信号通过的强度。 通常、最高的发生率或最高的命中次数对应于蓝色。 或黑色没有碰撞。

    3)。 您可以强制 CDR 重置到未使用的通道以降低功耗。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    还有一个问题、  

    要使用 PRBS 校验功能、您能否向我们提供通道寄存器的推荐寄存器设置?

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    有关如何设置 PRBS 校验器/发生器、请参阅以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/701759?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252520user%25252525253A90220

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/701766?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252525252520user%252525252525253A90220

    此致、Nasser