This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E 输出阻抗

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904997/am26lv31e-am26lv31e-output-impedance

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: THVD1500

我正在进行 RS422接口设计、以驱动100欧姆负载。 我想知道 AM26LV31E 的输出阻抗、以便可以添加串联电阻器以精确匹配负载。

谢谢。

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    您可以参阅此 博客 了解 有关终止的讨论。 一般来说、如果总线在接收器侧正确端接、则应最大限度地减少反射、并且驾驶员侧不会看到太多的反射能量。   上述内容可参考    THVD1500数据表6.8节(第8页)中的图2、了解驱动器的输出阻抗。  如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供相关信息。 我想确认-图2显示了5V 的工作范围、 而 AM26LV31E 的 Vcc 为3.3V。 根据图的标度计算得出的斜率 将不会改变地应用于 AM26LV31E?

    最棒的

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好。 我将在一周内获取 AM26LV31E 数据。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 请在此处查找数据。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao