This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:SN75LVPE4410布局回顾

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905198/sn75lvpe4410-sn75lvpe4410-layout-review

器件型号:SN75LVPE4410

客户正在开发 新 平台:该平台使用的是 SN75LVPE4410。  

附件是使用2个 SN75LVPE4410的原理图:由于仅使用两个通道、因此客户可将通道2和通道3的0欧姆电阻连接到 GND、

如果原理图正常、需要 TI 审查?

e2e.ti.com/.../PCIe_5F00_DBG-_5F00_-02_5F00_PCIE_5F00_EXT_5F00_RE_5F00_TIMER.pdfe2e.ti.com/.../PCIe_5F00_DBG-_5F00_-02_5F00_PCIE_5F00_EXT_5F00_RE_5F00_TIMER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们正直接通过电子邮件支持进行回复、以了解详情。  未使用的通道不需要共同布局、转接驱动器器件 Rx 检测 电路将单独处理每个通道。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户想知道不使用的引脚可以直接保持未连接状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    未使用的高速引脚可保持悬空。

    此致、

    Lee