This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:IBIS AMI 模型查询:如何使用 Sparameter 文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907726/ds100br210-ibis-ami-model-queries-how-to-use-sparameter-file

器件型号:DS100BR210

您好!  

我收到了 IBIS-AMI 模型 DS100BR210。 我可以看到下面有几个 S 参数文件。  

1. TX_TERINS.s4p 和 RX_TERINIT.s4p:这些 S 参数是否用作 IBIS 模型的终端?  

2. Repeater_pkg.s4p:发送器和接收器的此软件包 S 参数文件是否相同?

请参阅原理图、我是否正确进行了建模?  

我将使用 Hyperlinx 工具进行仿真。 请参阅仿真波形。 上升/下降时间非常快、例如 ~1PS。 这是正常的吗?   

Hyperlynx 中的 DS100BR210建模:  

。  

仿真结果:上升/下降时间非常短~1ps。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul。

    1.这些 s 参数文件用于终止输入并传达 Rx 和 Tx 由于 在封装和设计中增加了寄生 L 和 C 而导致的非理想行为。

    2.封装是对称的- Rx 和 Tx 是相同的。

    1PS 的速度非常快。  这不是正常现象。  测量信号的位置。  通常、我们使用与输入激励的仿真工具一起提供的 IBIS-AMI Tx。  Hyperlynx 是否具有通用 Tx?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    引脚处的 IM 测量。 我最后使用 IBIS-AMI 仿真生成眼图。  

    在使用 IBIS-AMI 模型进行仿真时、AMI 模型需要终端的参数文件名。  

    请参阅下面的建模。 我的问题是、我是否需要包含端接 s 参数和封装 s 参数、如下所示? 或者 AMI 模型是否会调用这两个文件?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的快照未正确附加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    没错。 TX_termination 文件应放置在发送器件的输出上。

    此致、

    Lee