This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:SN75LVCP600在 RX 之前可以放置多远?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600, SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905094/sn75lvcp600-how-far-can-the-sn75lvcp600-be-placed-before-rx

器件型号:SN75LVCP600
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP601

您好!

数据表中指出、SN75LVCP600要放置在靠近 RX 器件的位置。   

它的放置距离有多远?  我想在 SN75LVCP600器件与 SSD 之间使用 SATA 电缆、可以使用多长时间?

谢谢你  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    SN75LVCP600可生成具有-1.2dB 去加重(DE)的输出波形。  这将限制 SATA 电缆的长度。  每单位长度的电缆衰减和 SATA Rx 功能也会严重影响最大电缆驱动距离。  对于需要较长 SATA 电缆连接的应用、我建议使用 SN75LVCP601等器件、该器件可生成高达-4dB 的 DE。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的快速回复。

    我已经有一块包含 SN75LVCP600的电路板。  我有两组10 英寸(25厘米)和15英寸(38厘米)的 SATAIII 电缆。  两者都可以安全使用吗?

    对于下一个电路板设计、我们一定会查看 SN75LVCP601、谢谢您的参与。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的时间。   可以使用任一组电缆。

    此致、

    Lee