This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:它是否支持 PTP/PPS

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909885/dp83865-does-it-support-ptp-pps

器件型号:DP83865
主题中讨论的其他器件: DP83869

DP83865是否支持 PTP/PPS?

我似乎还记得 DP83865支持 PTP/PPS、但现在我在数据表中看不到这一点。 它是否取消了功能?

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    DP83865的数据表中不支持 IEEE 1588 PTP/PPS。 由于这是一个非常旧的器件、如果您正在寻找 PTP/PPS 支持、我们建议新设计考虑 DP83867或 DP83869。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     IEEE 802.1AS (AVB)和通用精确时间协议(gPTP)怎么样? DP83865是否支持此功能?

    我正在尝试了解我们使用 DP83865的旧板上可能具有哪些功能。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    DP83865不支持 IEEE 802.1AS 或 gPTP、因为这些标准是在器件发布后引入的。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的快速回答、对所有问题都表示抱歉!

    我听说 EMAC/PHY 组合可以支持 IEEE 1588/IEEE 802.1AS,即使 PHY 不专门支持 IEEE 1588/IEEE 802.1AS。

    您对此有什么了解吗?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    让我澄清一下。  

    我听说一些 PHY (如 DP83867)包含 PTP/gPTP 时间戳功能。 在这种情况 下、即使 EMAC 没有这些功能、系统也可能支持 IEEE 1588/IEEE 802.1AS。  

    但是,我也听说,如果 EMAC *Does*支持 IEEE 1588 (PTP)/ IEEE 802.1AS (gPTP)功能,那么即使 使用没有内置支持这些功能的 PHY (如 DP83865),系统也可能支持 IEEE 1588 (PTP)/ IEEE 802.1AS (gPTP)。

    您可以确认吗? 我不熟悉 IEEE 1588 / IEEE 802.1AS、这个主题让我感到困惑。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果 EMAC 支持 PTP 或 gPTP、则您可以支持这些协议。 如果 MAC 提供了该支持、PHY 也不需要支持。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 非常感谢您的观看!

    -Matt