This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111是否可与反向 P 和 N 布线配合使用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902580/ds110df111-does-ds110df111-work-with-reversed-p-and-n-trace

器件型号:DS110DF111

您好!

我们使用 DS110DF111构建了信号扩展器、以扩展 XFI 信号的范围。 通过一个产品、我们将 PHY/MAC 的正极布线连接到重定时器的正极引脚、将 PHY/MAC 的负极布线连接到重定时器的负极引脚。 由于我们希望将同一扩展器用于极性反转的另一个产品、因此它意味着 PHY/MAC 的负向线迹到 重定时器的正输入、 PHY/MAC 的正极线迹到重定时器的负引脚。 重定时器是否仍然工作?

谢谢

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAC (P 跟踪) ->重定时器(N 跟踪)-> PHY (P_跟踪)

    MAC (N 跟踪) ->重定时器(P 跟踪)-> PHY (N_跟踪)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是的、重定时器将使用反向信号布线。  还可以通过 SMBus 寄存  器控制反转重定时器输出极性、以改善 PCB 上的布线。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回复! 我只需查看数据表、它仅说明可以实现逆变器输出极性。 它是否还能够更改重定时器的输入极性? 因为我们希望建立以下连接:

    Phy_Tranceiver (P)-> Retimer Inan -> Retimer OUTAn -> MAC_Receiver (P)

    PHY_收 发器(N)->重定时器 INAP -> 重定时器 OUTAp -> MAC_Receiver (N)

    谢谢

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    重定时器输入不关心是否越过 P/N 输入信号。  重定时器输出驱动器中的极性控制用于调整信号连接。  这将确保 MAC_Receiver 获得正确的 P/N 信息。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    很抱歉我的重播太晚了、所以在我的情况下、我根本不需要反转 P 和 N、它是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    很抱歉耽误你的回答。  您根本不需要反转 P 和 N 信号。  重定时器将正常工作。

    如果 MAC 需要具有正确的极性、则有一个寄存器可在内部翻转重定时器中的 P 和 N 信号。  这样就无需在 PCB 上重新路由信号。

    此致、

    Lee