This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:扇出至 DS90CR287 x2

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908482/ds90cr288a-fanout-to-ds90cr287-x2

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件:DS25CP102DS25CP104A

大家好、

我的客户正在尝试构建 PoCL 系统。

他希望扇出来自单个 PoCL 摄像头的数据和时钟。

他将从288A 传输数据和时钟到287 x2。

此配置是否正常? 我的客户对 PLL 失锁的担忧。

我的客户是否需要控制 PWR_DOWN 来执行类似的操作?

您是否有办法在没有 MCU 的情况下实现它?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    287是串行器、288是解串器。  

    您的意思是从287到2x 288A?

    这两个器件不直接用于扇出、因此这种配置可能会带来风险、例如输出上的抖动增加。

    他们可能能够在287和288之间查找 LVDS 扇出缓冲器。  

    PWR_DOWN 可通过电阻器进行控制。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ci-San、

    好的、感谢您的建议。

    我已将方框图离线发送给您。 请检查一下。

    不是、我是说288A 到287 x2。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    从288A 到287的直接扇出不是预期用例。  

    由于两个287的额外负载可能会导致问题。

    放置在288A 和287之间的扇出缓冲器将是理想选择。  

    对于断电引脚、如果没有 MCU 控制、则需要确保在288和287处于活动状态时始终提供时钟。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cai–San、

    好的。 了解。

    您能否推荐在288A 和287之间放置的扇出?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San

        如您所见、288A 数据表中所示、该器件可支持8pF 的扇出。

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我没有建议,但你可以在逻辑论坛中查看它们是否有任何建议。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、Vijaya、

    根据下面的线程、

    http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/451140?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lvds%252525252525252520fanout

    Michael 说287可能具有5.9pF TxIN 引脚输入电容。 因此、288A 无法扇出到 x2 287、对吧?

    Michael 建议使用 LVDS 交叉点开关。 TI 是否具有可能满足客户要求的交叉点开关? (我想它属于接口论坛、而不是逻辑)

    或者、TI 是否有任何解决方案来扇出 cameralink LVDS 信号?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    是的、两个287的输入电容将高于288个可以支持的电容。  

    在 Micheal 购物、看看他是否对桥式扇出器件有任何建议。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是否有办法在 oLDI 数据(在287 Tx 和288A Rx 之间)而非 LVCMOS 数据(在288A Tx 和287 Rx 之间)上实现交叉点/扇出?

    通常、我们建议使用 LVDS 交叉点、以便您可以获取 oLDI 串行数据(4个 LVDS 数据+ 1个时钟)并发送到2 x 288A。 然后、您可以使用每个288A 来驱动每个287。 例如、这可以通过 DS25CP102或 DS25CP104A 等方法来实现。

    但是、根据您的描述、客户似乎在做一些不同的事情。 在这种情况下、LVCMOS 需要一个1 x 288A 输出之间的交叉点。 这意味着 LVCMOS 扇出29个信号到58个信号。 遗憾的是、我不知道这样大的 sizeTTL/CMOS 扇出缓冲器。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我将结束此主题、因为我们将离线继续本次讨论。

    谢谢、

    Michael