Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, TFP410
主题中讨论的其他器件: TFP410
我的系统通过 FPD Link III 串行器(DS90UB953-Q1)、退休人员(SN65DPHY440)和解串器(DS90QB960-Q1)连接到 OmniVision OV2740图像传感器、解串器的 CSI-2输出将得到进一步处理和显示。 链路工作正常、串行器中图形发生器生成的图像将被无问题地接收。 但是、当我将串行器置于直通模式并尝试显示来自摄像头的图像时、串行器无法识别帧数据包的任何起始位置。 不能将 LV 或 FV 输出到串行器上的 GPIO 引脚 、但可以在解串器上执行此操作、其中 LV 通过正确的时序进行切换、但 FV 保持高电平。 图像传感器使用成熟的制造商提供的1080p 寄存器值进行编程、频率为60Hz。 串行器设置为2通道 CSI-2同步模式(解串器为25MHz)、并为传感器提供24MHz 时钟。 串行器中的模式和通用状态寄存器显示正向或反向通道没有问题、CSI 状态寄存器显示:
CSI_ERR_COUNT 0x0000
CSI_ERR_STATUS 0x00
CSI_ERR_DLANE01 0x00
CSI_ERR_DLANE23 0x00
CSI_ERR_CLK_RA0x00
CSI_PKT_HDR_WC 0x0780
CSI_ECC 0x0B
重定时器 CSR 寄存器0x0D 显示无争用。
我已经尝试了许多寄存器更改、但没有成功。 是否有人可以建议问题可能是什么?