This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E (以太网交换机未使用长网络电缆连接)

Guru**** 2840740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906654/dp83867e-dp83867e-ethernet-switches-are-not-connected-with-long-network-cable

器件型号:DP83867E

TI 工程师您好!

我的器件使用了 DP83867ERGZT 芯片、采用100 BASE-TX 全双工模式。 我的设备只能连接到距离网络电缆20米的位置、超过20米的网络电缆无法连接到以太网交换机。

我需要帮助和建议。

您能否为连接长线的设备提供信号质量检查方法或工艺支持?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在器件中选择 DP83867。 DP83867的一个特性是电缆诊断。  除了估算电缆长度外、DP83867还使用时域反射法(TDR)来确定电缆、连接器和端接的质量。 您可以参阅第8.4.6节"电缆诊断"以检查电缆上可能出现的任何类型的问题。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,我将尝试。