This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML-SP:最大输出电压

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909072/ds26f32mqml-sp-maximum-output-voltage

器件型号:DS26F32MCML-SP

大家好、团队、

我的客户使用 DS26F32MCML-SP 进行设计、对最大输出电压有疑问/问题。 在数据表的第4页中、最小 VOH 额定值为2.5V (电源电压为4.5V)、但不显示最大值。 假设最大值是 VCC 是多少是正确的吗? 是否有办法限制最大输出、使其不超过3.6V?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    输出使用推挽式输出级、因此暗示了 VCC 的最大 VOH 值。  实际上会出现一些压降(尤其是在负载电流较大的情况下、因为高侧驱动器会具有非零电阻)、但如果您希望确保电压不超过3.6V、则最安全的解决方案是尝试在外部对其进行限制。  需要考虑的几个选项是专用电平转换器 IC 或将阻塞二极管与接收器输出串联使用、以便能够拉低但高电压不会通过。  (低压器件的输入随后可从外部上拉至其自己的 IO 电源轨。)

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Max!

    您是否有关于不同负载电流下的最小 VOH 的更多信息? 该数据表列出了最小输出电压为2.5V、IOH 为-440uA。

    该最小 VOH 接近于客户在几毫安负载下的预期值。 您能不能对此做出任何说明?

    感谢您对此的支持!

    此致、

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我理解这一问题。  我正在检查哪些数据可能可用。  我明天会回来。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、

    我能够找到有关该测试的一些数据。  即使在较低的电流下、由于高侧驱动器中存在阻断二极管、VCC 与 VOH 之间也会出现较大的压降。  这会在25 C 时导致大约1.5V 的压降、并随着温度的升高而降低。  除此之外、由于驱动器的输出电阻(25 C 时的标称值约为80欧姆)、还会出现一些与负载相关的压降。  然后、您可以使用正确的负载将电压限制在3.6V 以内、尽管这需要在客户一侧对解决方案进行一些验证。

    此致、
    最大