This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982:显示端口 AUX 通道多路复用

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902830/tps65982-tps65982-display-port-aux-channel-muxing

器件型号:TPS65982

我将 tps65982用于 UFP_D 解决方案。 Display-Alt-Mode 在 tps65982和 USB-C DP-alt-mode 适配器之间协商 (由 DP SID 状态寄存器和 DPSourcefinSink (0)/DPConnection (1)位验证)、但辅助通道通信不成功。 是否有办法验证辅助通道是否正确复用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于检查多路复用器配置的寄存器。

    您是否在连接器上看到数据、但在连接到 DP 控制器的 PD 控制器引脚上看不到数据?

    Tnx

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到成功的 PD 协议和 DP 交替模式协商以及 USB 2.0数据。  但我正在寻找 方法来验证 AUX 是否被拉至正确的电平、因为 AUX 模式通信正进入超时状态。

    -虽然下游端也上拉了 aux/sbu、但我是否可以可靠地测量电压电平?

    -是否有一个参考原理图显示了采用 UFP_D 配置的芯片,其中显示了辅助通道所需的上拉/电容。 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/651978?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65982%2520aux%2520pullup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延表示歉意。  

    我明天会回来。  

    此致

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 https://www.ti.com/lit/ug/sllu248b/sllu248b.pdf?&ts=1589716070947 了解 UFP_D 原理图。 本设计中使用的是 TPS65986。 86是82的改进版本。  

    Tnx

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此、DP 源和 tps68982之间的 DP aux_p/n 上无需外部上拉/下拉、因为这是由 tps65982在内部处理的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。  

    Tnx

    普拉吉斯