This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:器件在下电上电时停止运行

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909084/tmds181rgzevm-device-stops-operating-at-power-cycle

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181

该设置运行4K 视频:

DP 源端-> DP-HDMI 适配器-> 181评估端-> HDMI 接收端 MNA

系统在通电后正常运行。

以下是故障的详细信息

  1. 当我们为181评估重新启动电源时、视频将会空白、并且无法恢复
  2. 我们得到 TMDS_Spambler_Status = N 的 IIC 错误
  3. 当我们断开 HDMI 源线缆并将其重新连接到181 Eval 时、它开始工作
  4. 与其他供应商提供的 DP-HDMI 适配器相同的故障模式
  5. 当我们为181 Eval 和 HDMI 接收器 MNA 循环通电时、也会发生故障
  6. 当我们从 系统中移除181 Eval 并仅对 HDMI 接收器 MNA 进行循环供电时、不会发生故障  
  7. 将 HDMI 接收器 MNA 替换为4K 显示器时、不会发生故障
  8. 当我们移除 DP-HDMI 适配器并具有 HDMI 源时、不会发生故障

以下是评估板上的跳线设置:

               J1 2-3

               J6 1-2

               J4 1-2

               J3开路

               J12开路

               J11开路

               J17开路

               J15开路

               J7开路

               J8 1-2

               J14开路

是否有调试问题的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否填充 R131、卸载 R129和 R130并查看问题是否可以解决?

    这是 HDMI1.4还是2.0?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将了解具体标准。

    您能否详细说明通过制定建议的模式实现了哪些目标?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我确认测试是使用 HDMI 2.0 4K 60 4:4:4运行的

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否能够使监控器与 EVM 修改配合使用?

    电源提供的5V 电压直接进入监控器、并且在对 TMDS181 EVM 进行下电上电后不会关闭。  

    如果 未组装 R131、并且组装了 R129和 R130、则在对 TMDS181 EVM 进行下电上电时、HPD 直接从灌电流进入拉电流、并且不会变为低电平。  

    因此、源端和接收端都不知道 TMDS181 EVM 正在下电上电上电、并在下电上电上电后 TMDS181下降至 HDMI1.4状态时保持其初始 HDMI2.0状态。  

    在电路板修改后、HPD 将变为低电平、然后变为高电平、这将强制源极再次读取监控器 SCDC 寄存器、进而根据 DDC 监测器将 TMDS181配置回 HDMI2.0状态

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    EVM 最初配置为 R131、没有 R129和 R130。  

    snoop 配置可防止电路板完全正常工作。 这是否为我们提供了任何有用的信息、以便我们提出更多解决问题的选项?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio

    它们是否将 J1跳线从1和2更改为2和3?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论继续私下进行。