This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:VESD 修订背景

Guru**** 2529790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909739/lmh1297-background-of-revising-vesd

器件型号:LMH1297

您好!

通过修订数据表、VESD 降级。

您能告诉我它为什么较弱?

然后再进行修订

修改后

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    根据最近的重新评估、我们必须将引脚13、27和29上的 HBM ESD 从5500降低到5000。 请注意、这些是集电极开路引脚。 这些引脚为 SDA、SCL 和锁定指示。 引脚上可能具有外部连接的额定值没有改变。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢你的答复。

    由于芯片已经过修订、您是否重新评估 ESD 耐受测试?  

    为什么公差比以前弱?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    裸片未更改。 此参数已重新评估、我们已根据最新评估更新了数据表。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的支持。

    为什么通过重新评估来削弱 ESD 容差?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    LMH1297器件具有3个开漏引脚:SDA、SCL 和锁定指示。 我们要求评估锁引脚 ESD 额定值、因为数据表中没有明确提到这一点。 我们期望得到与 SDA 和 SCL 相同的结果。 但是、LOCK 引脚的结果显示为5000V。 然后、我们再次要求重新评估 SDA 和 SCL 引脚上的 ESD。 结果显示为5000V、因此我们更新了数据表以显示最新结果。

    此致、Nasser