This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:将 VDD 连接到 VBUS

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909780/tusb320lai-connecting-vdd-to-vbus

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB321

您好!

是否可以使用 TUSB320LAI 通过 UFP 模式将 VDD 连接到 VBUS?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议这样做。 最好使用单独的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的快速回复。

    您能否告诉我不建议使用 TUSB321将 VDD 连接到 VBUS 的原因?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 可能为5.5V 或更高、例如插入式 Type-C 连接器、因此不建议将 VDD 连接到 Vbus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤