This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:I2C 总线地址设置

Guru**** 2932920 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909723/tca6424a-i2c-bus-address-setting

器件型号:TCA6424A

您好!

  我对 TCA6424A 地址设置有疑问。 如果 VCCP 是1.8V、我们可以在 ADDR 引脚上使用3.3V 吗? 从数据表中、"H"电平请求0.7Vccp ~ 5.5V。

可以在地址中设置"H"吗? 这是第二个源更换问题。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    我查看了该器件的地址引脚的机罩下方、找到了一个与 CMOS 门串联的 ESD 单元。 只要您不将地址引脚的输入驱动至 GND 以下或~7V 以上、ESD 单元就不会出现此问题。 CMOS 门应该可以满足这一要求、只要您不违反绝对最大值条件。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

      另一个问题是 ADDR 引脚上拉时序。 是否有计时请求? 示例:

    如果第一个是3.3V、那么 VCCP 是否准备就绪?

    2.如果 VCCP 准备就绪、那么3.3V 可用。  

     器件何时检测 ADDR 引脚电压电平并确定地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 器件何时检测 ADDR 引脚电压电平并确定地址?"

    地址引脚在启动时不会锁存。 它可能会在加电后发生变化。

    -Bobby