This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:不带 I2C 的 DVI

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909799/sn65dp159-dvi-without-i2c

器件型号:SN65DP159

您好!

我将使用 IC 来提供 DVI 视频、并且我不会连接 DDC 线路来通信源端和接收端。 我应该将 SDA_SNK/SCL_SNK 或者 SDA_SRC/SCL_SRC 从源 SoC 器件连接到 DP159吗? 我之所以提出这一问题、是因为数据表中有一条注释、您可以在下面看到。

Murat。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat

    1.如果使用 DP159、请确保 DP159连接到交流耦合 DVI 源。  

    2.对于 DDC 连接、源 SCL 和 SDA 可以直接连接到接收器 SCL 和 SDA。 然后、DP159 SCL_SNK 和 SDA_SNK 连接到此链路、SCL_SRC 和 SDA_SRC 连接到 GND。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我计划使用 DP159并连接源器件的交流耦合 PCML 输出。

    2.我不会将 DDC 连接发送到连接器,我只会连接4对数据和时钟线。 因此、我应该将源 SCL 和 SDA 连接到 SCL_SNK 和 SDA_SNK、即使我没有来自连接器的 I2C 线路。 我想澄清这一点。

    3、为了配置 DP159、我必须将一条 I2C 线路从源连接到 DP159的 SCL_CTL/SDA_CTL 引脚、对吧?

    Murat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat

    源通过读取显示屏的 EDID 块来查询显示屏的功能、您如何在不将 DDC 总线连接到 DVI 连接器的情况下读取显示屏的功能?

    如果您不打算使用 DDC、则可以通过4.7K 电阻器将 SDA_SNK 和 SCL_SNK 连接到高电平。

    DP159可配置为引脚搭接或 I2C 模式。 您不必连接 DP159 I2C 接口(SDA_CTL/SCL_CTL)即可配置 DP159、但我建议您使用 I2C 接口进行调试。 如果未使用、您可以通过4.7K 电阻器将 SDA_CTL 和 SCL_CTL 端接至3.3V。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我要使用的显示屏是预定义的。 因此、我认为不连接 DDC 线路没有问题。  

    感谢您的回答。

    Murat