This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:从 DP 源打开 USB-C 监视器

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902808/tusb1046evm-turning-on-a-usb-c-monitor-from-a-dp-source

器件型号:TUSB1046EVM

您好!

我一直尝试使用 TUSB1046EVM 从 DisplayPort 源打开 USB-C 显示器、但它无法正常工作、HPD 或 AUX 也无法正常工作。

我发现1046_EN/CTL1卡在0v。 我想它只是在仅 USB3.1模式下运行。 我打开和关闭了 SW1、但它始终为0。

我通过 USB-B 供电、并将所有跳线保持为默认值。

请帮帮我。

谢谢、

杰瑟恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以尝试通过电源插孔(J14)为 EVM 供电?

    翻转、CTL0、CTL1和 HPD 应由基于 TUSB1046 EVM 和 Type-C 监控器之间 CC 通信的 PD 控制器驱动。 如果您看到它们被驱动为低电平、则这可能表示 EVM 和监视器之间存在 CC 通信故障。 您是否尝试过 Type-C 正常和翻转方向? 您是否能够捕获 CC 通信日志文件?

    您是否有测试 USB 的方法? 我想确保 EVM 未损坏并正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当我为 J14电源插孔提供5V 电压时、电路板似乎未通电。 绿色 LED (D2)非常暗、所有3P3V TP 均保持低电平。

    翻转方向也不起作用。 如何捕获 CC 日志文件或测试 USB? 您能告诉我在哪里可以找到文档或相关内容吗?

    谢谢、

    杰瑟恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑟恩

    请首先从电源插孔 J14上拔下电源、因为我们将使用 USB Type B 为 EVM 供电。

    请将 USB 主机连接到 EVM B 型插座、将 Type-C 器件连接到 EVM Type-C 插座。 USB 主机应识别处于正常和翻转位置的器件。  

    翻转引脚将根据 Type-C 方向驱动为低电平或高电平。

    CTL0引脚将被驱动为高电平以进行 USB 操作。

    谢谢

    David

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答、但遗憾的是、它仍然 无法正常工作。 我将笔记本电脑连接到 EVM B 型插座、如果我将 USB-C 闪存驱动器连接到 EVM Type-C 插座、则表明它工作正常。 但是、当我连接 USB-C 显示器时、它不会打开。 当然、我也将 DisplayPort 源连接到了 EVM。

    我使用两个 USB-C 显示器进行了测试、一个是 LG 超超线、另一个是我的定制设备。 对于 LG 超细(自供电监视器)、笔记本电脑可以将其检测为 Thunderbolt 设备、但监视器未打开。 对于另一个监视器(即电源应由 USB-C 驱动)、其电源会持续开启和关闭、就像每1秒一样。 我可以看到 CTL 和翻转引脚根据它变为高电平和低电平。 当我直接通过 Thunderbolt 将两台显示器连接到笔记本电脑时、这两台显示器都能正常工作。

    您对我可以尝试的内容有什么建议吗?

    谢谢、

    杰瑟恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑟恩

    1.对于 LG 超细显示器,正常方向和翻转方向的翻转、CTL0和 CTL1的状态是什么?

    2.请使用万用表测量 AUXP 和 AUXN 上正常和翻转方向的电压。 AUXP/SBU1电压应约为0.3V、AUXN/SBU2应约为3V。

    3.请将 CAD_SNK 和 HPD 拉为高电平、然后查看视频是否显示在显示器上

    4.以上步骤假设 TUSB1046处于 GPIO 模式、您是否有 I2C 主设备以便我们可以在 I2C 模式下调试该问题?

    5.您是否有办法捕获 CC 和 AUX 日志文件?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的反馈。

    1.翻转为低或高,具体取决于方向。 CTL0 (AMSEL)为高电平、但 CTL1 (1046_EN)始终为低电平。

    3、CAD_SNK 已经是高电平。 我向 HPD (J1)施加3.3V 电压、但未发生任何情况。

    4.我将跳线 JMP7切换到1KPU-I2CEN、并将 Aardvark I2C 适配器连接到 J8。 对吗? 我必须访问哪个从器件地址?

    我一直在努力做一切。 让我尽快回答您的其他问题。

    谢谢、

    杰瑟恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑟恩

    CTL1始终处于低电平、这表示 PD 控制器未进入 DP 交替模式。 我们需要查看 CC 日志文件以了解我们没有进入 DP 交替模式的原因。

    有关 I2C 地址、请参阅数据表的第8.5节。 但重点应是了解 EVM PD 控制器和 LG 监视器之间的 CC 通信。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。 我有一个 USB PD 分析器并捕获了 CC 日志。 请仔细看一下。  抱歉、我在这里上传的原始数据太多。 我不想错过任何我不熟悉的东西。

    这是 LG 超快线和 EVM 之间的 CC log。  

    M:s.ms.us 持续时间 Len 角色 消息 数据
    0:02.111.012 PD
    0:02.221.306 PD
    0:02.321.758 627.000 us 10 B DFP/UFP [0] VDM:DiscIdentity 4F 1001 80 00 FF F0 1D A7 5B
    0:02.322.364 492.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:02.324.677 1.152.000 ms 26 B 电缆 [0] VDM:DiscIdentity 4F 51 41 80 00 FF C2 20 00 24 00 00 00 00 00 00 00 10 00 04 00 58 58 08 21 14 B3 BB 4D
    0:02.325.814 497.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:02.327.109 626.000 us 10 B 源代码:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.327.848 499.000 us 6 B SINK:UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:02.331.809 630.000 us 10 B SINK:UFP [0] REQUEST 42 10 00 00 12 0E EC 0B 60
    0:02.332.640 497.000 us 6 B 来源:DFP [0] GoodCRC 61 01 8F 78 38 4A
    0:02.333.159 497.000 us 6 B 源:DFP [1]接受 63 03 21 7B 00 96
    0:02.333.866 499.000 us 6 B SINK:UFP [1] GoodCRC 41 02 97 0D B5 46
    0:02.369.096 496.000 us 6 B 源:DFP [2] PS_RDY 66 05 51 2A 14 02
    0:02.369.805 496.000 us 6 B SINK:UFP [2] GoodCRC 41 04 A2 A8 D6 AF
    0:02.370.363 PD
    0:02.380.557 632.000 us 10 B 来源:DFP [3] VDM:DiscIdentity 6F 17 01 80 00 FF D6 C4 2B EE
    0:02.381.293 499.000 us 6 B SINK:UFP [3] GoodCRC 41 06 8E C9 D8 41
    0:02.385.353 1.039.000 ms 22 B SINK:UFP [1] VDM:DiscIdentity 4F 42 41 80 00 FF 3E 04 00 D4 00 00 00 00 00 79 03 4E 9A 33 3A 97 3F
    0:02.386.368 496.000 us 6 B 源:DFP [1] GoodCRC 61 03 A3 19 36 A4
    0:02.387.161 629.000 us 10 B 来源:DFP [4] VDM:DiscSVID 6F 19 02 80 00 FF 59 D5 AE 43
    0:02.388.006 502.000 us 6 B SINK:UFP [4] GoodCRC 41 08 89 E4 60 A6
    0:02.392.065 904.000 us 18 B SINK:UFP [2] VDM:DiscSVID 4F 34 42 80 00 FF 01 FF 87 80 00 00 00 00 00 00 9E 73 6F 0F
    0:02.393.052 499.000 us 6 B 源代码:DFP [2] GoodCRC 61 05 96 BC 55 4D
    0:02.393.867 632.000 us 10 B 来源:DFP [5] VDM:DiscMode 6F 1B 03 80 01 FF 1D D0 C9 98
    0:02.394.597 498.000 us 6 B SINK:UFP [5] GoodCRC 41 0A A5 85 6E 48
    0:02.398.671 767.000 us 14 B SINK:UFP [3] VDM:DiscMode 4F 26 43 80 01 FF 46 1C 00 52 A9 AF F8
    0:02.399.635 499.000 us 6 B 来源:DFP [3] GoodCRC 61 07 BA DD 5B A3
    0:02.472.158 499.000 us 6 B 灌电流:UFP [4] PR_Swap 4A 08 42 3D 94 45
    0:02.472.535 496.000 us 6 B 来源:DFP [4] GoodCRC 61 09 BD F0 E3 44
    0:02.473.276 499.000 us 6 B 来源:DFP [6]接受 63 0D 26 56 B8 71
    0:02.473.874 502.000 us 6 B SINK:UFP [6] GoodCRC 41 0C 90 20 0D A1
    0:02.510.164 PD
    0:02.510.332 496.000 us 6 B SINK:DFP [7] PS_RDY 66 0E D9 F3 C6 95
    0:02.510.835 499.000 us 6 B SINK:UFP [7] GoodCRC 41 0E BC 41 03 4F
    0:02.515.008 498.000 us 6 B 源:UFP [5] PS_RDY 46 0b F4 23 28 70
    0:02.515.598 499.000 us 6 B SINK:DFP [5] GoodCRC 61 0A 07 A1 EA DD
    0:02.521.454 498.000 us 6 B DFP/UFP [0] SOFT_Reset 4D 00 B7 23 0E 04
    0:02.522.240 495.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:02.524.518 492.000 us 6 B 电缆 [0]接受 43 01 AF 3E 8A ED
    0:02.525.225 502.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:02.526.529 636.000 us 10 B DFP/UFP [1] VDM:DiscIdentity 4F 12 01 80 00 FF 90 4E 67 21
    0:02.527.238 495.000 us 6 B 电缆 [1] GoodCRC 41 03 01 3D B2 31
    0:02.529.491 1.155.000 ms 26 B 电缆 [1]VDM:DiscIdentity 4F 53 41 80 00 FF C2 20 00 24 00 00 00 00 00 00 10 00 04 00 58 58 08 21 69 B2 7F A9
    0:02.530.669 499.000 us 6 B DFP/UFP [1] GoodCRC 41 02 97 0D B5 46
    0:02.552.475 1.038.000ms 22 B 源:UFP [6]源_电容 41 4D 2C 91 01 2E 2C D1 02 00 2C B1 04 00 A9 41 06 00 6A 63 9C D9
    0:02.553.391 499.000 us 6 B SINK:DFP [6] GoodCRC 61 0C 32 04 89 34
    0:02.554.003 PD
    0:02.554.314 629.000 us 10 B 灌电流:DFP [0]请求 62 10 2C B1 04 13 0B 98 B4 5A
    0:02.554.988 502.000 us 6 B 来源:UFP [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:02.559.103 502.000 us 6 B 来源:UFP [7]接受 43 0F A8 13 32 0A
    0:02.559.800 496.000 us 6 B SINK:DFP [7] GoodCRC 61 0E 1E 65 87 DA
    0:02.595.311 499.000 us 6 B 来源:UFP [0] PS_RDY 46 01 EA CA FD 90
    0:02.595.760 PD
    0:02.595.849 493.000 us 6 B SINK:DFP [0] GoodCRC 61 00 19 48 3F 3D
    0:02.596.784 496.000 us 6 B DFP/UFP [0] SOFT_Reset 4D 00 B7 23 0E 04
    0:02.597.569 495.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:02.599.348 492.000 us 6 B 电缆 [0]接受 43 01 AF 3E 8A ED
    0:02.600.039 499.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    

    之后、不再有 PD 协商、但显示屏未打开。

    2、本记录与 LG 超快线和 Thunderbolt 3连接的笔记本电脑略有不同

    M:s.ms.us 持续时间 Len 角色 消息 数据
    0:00.000.000 捕获已开始 [2020年5月20日14:48:39日]
    0:00.076.465 PD
    0:01.433.479 PD
    0:01.574.458 632.000 us 10 B DFP/UFP [0] VDM:DiscIdentity 8F 1001 A0 00 FF A4 4502 72
    0:01.575.377 495.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:01.575.775 PD
    0:01.576.936 1.156.000 ms 26 B 电缆 [0] VDM:DiscIdentity 4F 51 41 80 00 FF C2 20 00 24 00 00 00 00 00 00 00 10 00 04 00 58 58 08 21 14 B3 BB 4D
    0:01.578.243 496.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:01.579.268 629.000 us 10 B 源代码:DFP [0]源代码_Cap A1 11 2C 91 01 27 B1 9B 26 94
    0:01.580.112 502.000 us 6 B SINK:UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:01.584.174 633.000 us 10 B SINK:UFP [0]请求 42 10 00 00 12 0E EC 0B 60
    0:01.584.960 499.000 us 6 B 来源:DFP [0] GoodCRC 21 01 8A 37 41 BA
    0:01.586.323 500.000 us 6 B 源代码:DFP [1]接受 63 03 21 7B 00 96
    0:01.586.891 502.000 us 6 B SINK:UFP [1] GoodCRC 41 02 97 0D B5 46
    0:01.705.265 PD
    0:01.705.375 496.000 us 6 B 来源:DFP [2] PS_RDY 66 05 51 2A 14 02
    0:01.705.662 499.000 us 6 B SINK:UFP [2] GoodCRC 41 04 A2 A8 D6 AF
    0:01.707.541 633.000 us 10 B 源代码:DFP [3] VDM:DiscIdentity 6F 17 01 80 00 FF D6 C4 2B EE
    0:01.708.168 499.000 us 6 B 接收器:UFP [3] GoodCRC 41 06 8E C9 D8 41
    0:01.712.335 1.039.000 ms 22 B SINK:UFP [1] VDM:DiscIdentity 4F 42 41 80 00 FF 3E 04 00 D4 00 00 00 00 79 03 4E 9A 33 3A 97 3F
    0:713.417 496.000 us 6 B 源:DFP [1] GoodCRC 61 03 A3 19 36 A4
    0:01.715.300 629.000 us 10 B 源代码:DFP [4] VDM:DiscSVID 6F 19 02 80 00 FF 59 D5 AE 43
    0:01.715.862 PD
    0:01.715.962 499.000 us 6 B SINK:UFP [4] GoodCRC 41 08 89 E4 60 A6
    0:01.720.211 905.000 us 18 B SINK:UFP [2] VDM:DiscSVID 4F 34 42 80 00 FF 01 FF 87 80 00 00 00 00 00 9E 73 6F 0F
    0:01.721.054 PD
    0:01.721.164 496.000 us 6 B 来源:DFP [2] GoodCRC 61 05 96 BC 55 4D
    0:01.722.993 629.000 us 10 B DFP/UFP [1]VDM:DiscSVID 4F 12 02 80 00 FF 7E E1 D2 33
    0:01.723.695 495.000 us 6 B 电缆 [1] GoodCRC 41 03 01 3D B2 31
    0:01.725.302 892.000 us 18 B 电缆 [1]VDM:DiscSVID 4F 33 42 80 00 FF B4 04 87 80 00 00 00 00 26 C3 73 8A
    0:01.726.344 499.000 us 6 B DFP/UFP [1] GoodCRC 41 02 97 0D B5 46
    0:01.728.505 632.000 us 10 B 来源:DFP [5] VDM:DiscMode 6F 1B 03 80 87 80 7D 83 AA 35
    0:01.729.237 499.000 us 6 B SINK:UFP [5] GoodCRC 41 0A A5 85 6E 48
    0:01.733.307 767.000 us 14 B SINK:UFP [3] VDM:DiscMode 4F 26 43 80 87 80 01 00 00 19 13 3B 58
    0:01.734.227 499.000 us 6 B 来源:DFP [3] GoodCRC 61.07 BA DD 5B A3
    0:01.735.751 633.000 us 10 B DFP/UFP [2]VDM:DiscMode 4F 14 03 80 87 80 9A 11 56 B0
    :01.736.667 495.000 us 6 B 电缆 [2] GoodCRC 41 05 34 98 D1 D8
    0:01.739.078 PD
    0:01.739.188 753.000 us 14 B 电缆 [2]VDM:DiscMode 4F 25 43 80 87 80 01 00 43 00 1A 33 E2 BA
    0:01.739.987 496.000 us 6 B DFP/UFP [2] GoodCRC 41 04 A2 A8 D6 AF
    0:01.741.993 630.000 us 10 B 来源:DFP [6] VDM:DiscMode 6F 1D 03 80 01 FF BD 25 89 17
    0:01.742.727 502.000 us 6 B SINK:UFP [6] GoodCRC 41 0C 90 20 0D A1
    0:01.746.788 767.000 us 14 B SINK:UFP [4] VDM:DiscMode 4F 28 43 80 01 FF 46 1C 00 C0 72 6D 30
    0:01.747.603 496.000 us 6 B 来源:DFP [4] GoodCRC 61 09 BD F0 E3 44
    0:01.749.868 630.000 us 10 B DFP/UFP [3] VDM:EnterMode 4F 16 04 81 87 80 74 10 83 56
    0:01.750.632 495.000 us 6 B 电缆 [3] GoodCRC 41 07 18 F9 DF 36
    0:01.752.780 624.000 us 10 B 电缆 [3] VDM:EnterMode 4F 17 44 81 87 80 F9 61 F7 F0
    :01.753.664 496.000 us 6 B DFP/UFP [3] GoodCRC 41 06 8E C9 D8 41
    0:01.757.103 632.000 us 10 B DFP/UFP [0] VDM:EnterMode 4F 10 04 81 87 80 D4 E5 C3 D9
    0:01.758.020 497.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:01.759.724 630.000 us 10 B 电缆 [0] VDM:EnterMode 4F 11 44 81 87 80 59 94 B7 7F
    0:01.760.394 500.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:01.762.157 763.000 us 14 B Source:DFP [7] VDM:EnterMode 6F 2F 04 81 87 80 01 00 43 00 14 7A be E5
    0:01.763.026 502.000 us 6 B SINK:UFP [7] GoodCRC 41 0E BC 41 03 4F
    0:01.766.990 632.000 us 10 B SINK:UFP [5] VDM:EnterMode 4F 1A 44 81 87 80 48 A5 67 08
    0:01.767.882 496.000 us 6 B SOURCE:DFP [5] GoodCRC 61 0B 91 ED AA
    0:01.809.743 502.000 us 6 B 灌电流:UFP [6] PR_Swap 4A 0C 5B F9 42
    0:01.810.393 500.000 us 6 B 源:DFP [6] GoodCRC 61 0D A4 34 8E 43
    0:01.811.704 496.000 us 6 B 源:DFP [0]接受 63 01 0D 1A 0E 78
    0:01.812.278 502.000 us 6 B SINK:UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:01.852.522 PD
    0:01.852.740 492.000 us 6 B 灌电流:DFP [1] PS_RDY 66 02 F2 BF 70 9C
    0:01.853.141 499.000 us 6 B SINK:UFP [1] GoodCRC 41 02 97 0D B5 46
    0:01.853.925 PD
    0:01.857.413 498.000 us 6 B 来源:UFP [7] PS_RDY 46 0F ED E7 45 77
    0:01.857.849 496.000 us 6 B SINK:DFP [7] GoodCRC 61 0E 1E 65 87 DA
    0:01.863.358 499.000 us 6 B DFP/UFP [0] SOFT_Reset 4D 00 B7 23 0E 04
    0:01.864.019 495.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:01.866.433 492.000 us 6 B 电缆 [0]接受 43 01 AF 3E 8A ED
    0:01.867.136 502.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:01.868.228 636.000 us 10 B DFP/UFP [1] VDM:DiscIdentity 4F 12 01 80 00 FF 90 4E 67 21
    0:01.869.148 495.000 us 6 B 电缆 [1] GoodCRC 41 03 01 3D B2 31
    0:01.871.329 1.157.000 ms 26 B 电缆 [1]VDM:DiscIdentity 4F 53 41 80 00 FF C2 20 00 24 00 00 00 00 00 00 00 10 00 04 00 58 58 08 21 69 B2 7F A9
    0:01.872.590 502.000 us 6 B DFP/UFP [1] GoodCRC 41 02 97 0D B5 46
    0:01.894.208 1.035.000 ms 22 B 源:UFP [0] Source_Cap 41 41 41 2C 91 01 2E 2C D1 02 00 2C B1 04 00 A9 41 06 00 3B 0B 84 4C
    0:01.895.397 496.000 us 6 B SINK:DFP [0] GoodCRC 61 00 19 48 3F 3D
    0:01.896.998 630.000 us 10 B 灌电流:DFP [0]请求 62 10 45 15 05 42 1D 85 9C C7
    0:01.897.730 502.000 us 6 B 来源:UFP [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:01.901.791 502.000 us 6 B 来源:UFP [1]接受 43 03 83 5F 84 03
    0:01.902.418 496.000 us 6 B SINK:DFP [1] GoodCRC 61 02 35 29 31 D3
    0:01.947.428 498.000 us 6 B 来源:UFP [2] PS_RDY 46 05 F3 0E 90 97
    0:01.947.862 500.000 us 6 B SINK:DFP [2] GoodCRC 61 04 00 8C 52 3A
    0:01.950.071 496.000 us 6 B DFP/UFP [0] SOFT_Reset 4D 00 B7 23 0E 04
    0:01.950.640 495.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:01.952.751 492.000 us 6 B 电缆 [0]接受 43 01 AF 3E 8A ED
    0:01.953.501 499.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8 

    在这种情况下,我可以看到在另一个日志中未看到的 VDM:EnterMode。 从中可以找到任何东西吗? 我想该显示器可能不支持 DP 交替模式。

    实际上是真实目标的另一个器件使该 CC 记录与 EVM 一起。 其 PD 协商过程永不结束、并反复重复。

    M:s.ms.us 持续时间 Len 角色 消息 数据
    0:01.704.507 PD
    0:01.764.774 PD
    0:01.972.952 629.000 us 10 B DFP/UFP [0] VDM:DiscIdentity 4F 1001 80 00 FF F0 1D A7 5B
    0:01.973.658 496.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:01.974.166 PD
    0:01.975.465 1.157.000 ms 26 B 电缆 [0] VDM:DiscIdentity 4F 51 41 80 00 FF 1D 2B 00 1C 00 00 00 00 00 10 03 01 12 32 20 08 11 ED 38 DE 87
    0:01.976.639 499.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:01.977.934 629.000 us 10 B 源代码:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:01.978.682 PD
    0:01.979.801 629.000 us 10 B 源代码:DFP [0]源代码_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:01.981.526 629.000 us 10 B 源代码:DFP [0]源代码_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:01.982.108 PD
    0:01.983.227 629.000 us 10 B 源代码:DFP [0]源代码_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.161.723 629.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.163.377 629.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.165.137 629.000us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.166.896 630.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.300.027 PD
    0:02.345.229 626.000 us 10 B 源:DFP [0]源/电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.347.095 626.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.348.750 626.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.350.508 626.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.528.942 627.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:02.529.627 498.000 us 6 B 灌电流:UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:02.533.610 636.000 us 10 B SINK:UFP [0]请求 42 10 2C 69 01 16 7F F9 9F D3
    0:02.534.443 496.000 us 6 B 来源:DFP [0] GoodCRC 61 01 8F 78 38 4A
    0:02.535.088 496.000 us 6 B 源:DFP [1]接受 63 03 21 7B 00 96
    0:02.535.740 498.000 us 6 B 灌电流:UFP [1] GoodCRC 01 02 92 42 CC B6
    0:02.570.976 496.000 us 6 B 源:DFP [2] PS_RDY 66 05 51 2A 14 02
    0:02.571.735 498.000 us 6 B SINK:UFP [2] GoodCRC 01 04 A7 E7 AF 5F
    0:02.572.205 PD
    0:02.582.503 632.000 us 10 B 来源:DFP [3] VDM:DiscIdentity 6F 17 01 80 00 FF D6 C4 2B EE
    0:02.583.288 504.000 us 6 B 接收器:UFP [3] GoodCRC 01 06 8B 86 A1 B1
    0:02.587.382 1.043.000 ms 22 B 灌电流:UFP [1]VDM:DiscIdentity 4F 42 41 80 00 FF AC 05 00 6C 00 00 04 06 CE FA 4C D8 EE 64
    0:02.588.515 495.000 us 6 B 源代码:DFP [1] GoodCRC 61 03 A3 19 36 A4
    0:02.589.307 PD
    0:02.589.416 627.000 us 10 B 来源:DFP [4] VDM:DiscSVID 6F 19 02 80 00 FF 59 D5 AE 43
    0:02.590.091 504.000 us 6 B SINK:UFP [4] GoodCRC 01 08 8C AB 19 56
    0:02.594.178 774.000 us 14 B SINK:UFP [2]VDM:DiscSVID 4F 24 42 80 00 FF 00 00 01 FF D6 D1 F5 4E
    0:02.595.041 499.000 us 6 B 来源:DFP [2] GoodCRC 61 05 96 BC 55 4D
    0:02.595.844 632.000 us 10 B 来源:DFP [5] VDM:DiscMode 6F 1B 03 80 01 FF 1D D0 C9 98
    0:02.596.630 500.000 us 6 B 灌电流:UFP [5] GoodCRC 01 0A A0 CA 17 B8
    0:02.600.717 774.000 us 14 B 灌电流:UFP [3] VDM:DiscMode 4F 26 43 80 01 FF 45 00 04 00 AC 99 4A 9B
    0:02.601.470 499.000 us 6 B 来源:DFP [3] GoodCRC 61 07 BA DD 5B A3
    0:02.602.557 632.000 us 10 B 源:DFP [6] VDM:EnterMode 6F 1D 04 81 01 FF 33 77 9C 8B
    0:02.603.342 504.000 us 6 B 接收器:UFP [6] GoodCRC 01 0C 95 6F 74 51
    0:02.607.429 639.000 us 10 B SINK:UFP [4] VDM:EnterMode 4F 18 44 81 01 FF 48 A5 C4 DF
    0:02.608.049 495.000 us 6 B 来源:DFP [4] GoodCRC 61 09 BD F0 E3 44
    0:02.608.977 762.000 us 14 B 来源:DFP [7] VDM:DPStatus 6F 2F 10 81 01 FF 09 00 00 37 F1 C4 B0
    :02.609.901 501.000 us 6 B 灌电流:UFP [7] GoodCRC 01 0E B9 0E 7A BF
    0:02.613.989 773.000 us 14 B SINK:UFP [5] VDM:DPStatus 4F 2A 50 81 01 FF 0A 00 00 AB DA 26 8E
    0:02.614.744 495.000 us 6 B 来源:DFP [5] GoodCRC 61 0B 91 91 ED AA
    0:02.615.775 762.000 us 14 B 源:DFP [0] VDM:DPConfigure 6F 21 11 81 01 FF 06 04 00 B1 92 C6 EB
    0:02.6641 16.501.000 us 6 B 接收器:UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:02.620.886 639.000 us 10 B SINK:UFP [6] VDM:DPConfigure 4F 1C 51 81 01 FF 25 A4 83 4D
    0:02.621.613 499.000 us 6 B Source:DFP [6] GoodCRC 61 0D A4 34 8E 43
    0:02.715.600 PD
    0:02.766.694 PD
    0:03.998.556 629.000 us 10 B DFP/UFP [0] VDM:DiscIdentity 4F 1001 80 00 FF F0 1D A7 5B
    0:03.999.475 496.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:04.001.331 1.157.000 ms 26 B 电缆 [0] VDM:DiscIdentity 4F 51 41 80 00 FF 1D 2B 00 1C 00 00 00 00 00 10 03 01 12 32 20 08 11 ED 38 DE 87
    0:04.002.470 499.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 41 00 BB 6C BB A8
    0:04.003.766 630.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.005.419 630.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.006.167 PD
    0:04.007.285 629.000us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.009.044 630.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.009.679 PD
    0:04.187.478 629.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.189.135 630.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.190.898 629.000us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.613 192.629.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.325.627 PD
    0:04.371.079 626.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.372.733 626.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.374.599 626.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.376.360 626.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.554.676 626.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 61 11 5A 90 01 24 C8 41 51 53
    0:04.555.466 498.000 us 6 B 灌电流:UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:04.559.451 637.000 us 10 B SINK:UFP [0]请求 42 10 2C 69 01 16 7F F9 9F D3
    0:04.560.181 495.000 us 6 B 来源:DFP [0] GoodCRC 61 01 8F 78 38 4A
    0:04.560.826 496.000 us 6 B 源:DFP [1]接受 63 03 21 7B 00 96
    0:04.561.397 498.000 us 6 B 灌电流:UFP [1] GoodCRC 01 02 92 42 CC B6
    0:04.596.817 496.000 us 6 B 来源:DFP [2] PS_RDY 66 05 51 2A 14 02
    0:04.597.270 498.000 us 6 B SINK:UFP [2] GoodCRC 01 04 A7 E7 AF 5F
    0:04.598.058 PD
    0:04.608.249 632.000 us 10 B 源:DFP [3] VDM:DiscIdentity 6F 17 01 80 00 FF D6 C4 2B EE
    0:04.609.045 504.000 us 6 B 接收:UFP [3] GoodCRC 01 06 8B 86 A1 B1
    0:04.613.135 1.044.000 ms 22 B 灌电流:UFP [1]VDM:DiscIdentity 4F 42 41 80 00 FF AC 05 00 6C 00 00 04 06 CE FA 4C D8 EE 64
    0:04.614.159 PD
    0:04.614.269 493.000 us 6 B 来源:DFP [1] GoodCRC 61 03 A3 19 36 A4
    0:04.615.165 629.000 us 10 B 源:DFP [4] VDM:DiscSVID 6F 19 02 80 00 FF 59 D5 AE 43
    0:04.615.847 504.000 us 6 B SINK:UFP [4] GoodCRC 01 08 8C AB 19 56
    0:04.619.937 774.000 us 14 B SINK:UFP [2]VDM:DiscSVID 4F 24 42 80 00 FF 00 00 01 FF D6 D1 F5 4E
    0:04.620.692 499.000 us 6 B 来源:DFP [2] GoodCRC 61 05 96 BC 55 4D
    0:04.621.601 632.000 us 10 B Source:DFP [5] VDM:DiscMode 6F 1B 03 80 01 FF 1D D0 C9 98
    0:04.622.295 501.000 us 6 B 灌电流:UFP [5] GoodCRC 01 0A A0 CA 17 B8
    0:04.626.473 774.000 us 14 B 灌电流:UFP [3] VDM:DiscMode 4F 26 43 80 01 FF 45 00 04 00 AC 99 4A 9B
    0:04.627.442 499.000 us 6 B 源:DFP [3] GoodCRC 61 07 BA DD 5B A3
    0:04.628.316 632.000 us 10 B 源:DFP [6] VDM:EnterMode 6F 1D 04 81 01 FF 33 77 9C 8B
    0:04.628.995 504.000 us 6 B 接收器:UFP [6] GoodCRC 01 0C 95 6F 74 51
    0:04.633.190 639.000 us 10 B 灌电流:UFP [4] VDM:EnterMode 4F 18 44 81 01 FF 48 A5 C4 DF
    0:04.633.920 495.000 us 6 B 来源:DFP [4] GoodCRC 61 09 BD F0 E3 44
    0:04.634.847 760.000 us 14 B 来源:DFP [7] VDM:DPStatus 6F 2F 10 81 01 FF 09 00 00 37 F1 C4 B0
    :04.635.763 501.000 us 6 B 灌电流:UFP [7] GoodCRC 01 0E B9 0E 7A BF
    0:04.639.747 774.000 us 14 B 灌电流:UFP [5] VDM:DPStatus 4F 2A 50 81 01 FF 0A 00 00 AB DA 26 8E
    0:04.640.501 495.000 us 6 B 源:DFP [5] GoodCRC 61 0B 91 91 ED AA
    0:04.641.532 762.000 us 14 B 源:DFP [0] VDM:DPConfigure 6F 21 11 81 01 FF 06 04 00 B1 92 C6 EB
    0:04.642.452 501.000 us 6 B 接收器:UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:04.646.557 639.000 us 10 B SINK:UFP [6] VDM:DPConfigure 4F 1C 51 81 01 FF 25 A4 83 4D
    0:04.647.257 499.000 us 6 B Source:DFP [6] GoodCRC 61 0D A4 34 8E 43
    0:04.742.053 PD
    0:04.793.041 PD
    0:06.025.040 PD
    (笑声)
    (笑声)
    

    但是、当此设备通过 Thunderbolt 3连接到笔记本电脑时、PD 协商结束、显示屏打开。 日志如下所示。

    M:s.ms.us 持续时间 Len 角色 消息 数据
    0:03.513.362 PD
    0:03.549.415 PD
    0:03.838.660 632.000 us 10 B DFP/UFP [0] VDM:DiscIdentity 8F 1001 A0 00 FF A4 4502 72
    0:03.839.268 495.000 us 6 B 电缆 [0] GoodCRC 41 01 2D 5C BC DF
    0:03.841.130 1.157.000 ms 26 B 电缆 [0] VDM:DiscIdentity 4F 51 41 80 00 FF 1D 2B 00 1C 00 00 00 00 00 10 03 01 12 32 20 08 11 ED 38 DE 87
    0:03.842.431 496.000 us 6 B DFP/UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:03.843.470 629.000 us 10 B 源:DFP [0]源/电容 A1 11 2C 91 01 27 B1 9B 26 94
    0:03.845.051 629.000 us 10 B 源:DFP [0]源_电容 A1 11 2C 91 01 27 B1 9B 26 94
    0:03.846.849 629.000 us 10 B 来源:DFP [0] Source_Cap A1 11 2C 91 01 27 B1 9B 26 94
    0:03.957.192 632.000 us 10 B 源:DFP [1]源_电容 A1 13 2C 91 01 27 D1 C8 E6 EE
    0:03.958.990 632.000 us 10 B Source:DFP [1] Source_Cap A1 13 2C 91 01 27 D1 C8 E6 EE
    0:03.960.472 632.000 us 10 B Source:DFP [1] Source_Cap A1 13 2C 91 01 27 D1 C8 E6 EE
    0:04.070.949 629.000 us 10 B Source:DFP [2] Source_Cap A1 15 2C 91 01 27 71 3D A6 61
    0:04.072.428 629.000 us 10 B 源:DFP [2]源_Cap A1 15 2C 91 01 27 71 3D A6 61
    0:04.074.226 629.000 us 10 B 源:DFP [2]源_Cap A1 15 2C 91 01 27 71 3D A6 61
    0:04.184.481 632.000 us 10 B 源:DFP [3]源_电容 A1 17 2C 91 01 27 11 6E 66 1B
    0:04.186.279 632.000 us 10 B 源代码:DFP [3]源代码_Cap A1 17 2C 91 01 27 11 6E 66 1B
    0:04.187.881 632.000 us 10 B 源:DFP [3]源_电容 A1 17 2C 91 01 27 11 6E 66 1B
    0:04.298.251 632.000 us 10 B 源:DFP [4]源_电容 A1 19 2C 91 01 27 70 D0 56 A4
    0:04.298.832 504.000 us 6 B 灌电流:UFP [4] GoodCRC 01 08 8C AB 19 56
    0:04.303.025 635.000 us 10 B 灌电流:UFP [0]请求 82 10 2C B1 84 12 54 2B 74 00
    0:04.303.814 499.000 us 6 B 来源:DFP [0] GoodCRC 21 01 8A 37 41 BA
    0:04.305.024 499.000 us 6 B 源:DFP [5]接受 A3 0B 5D 24 21 53
    0:04.305.677 501.000 us 6 B 灌电流:UFP [5] GoodCRC 01 0A A0 CA 17 B8
    0:04.424.371 496.000 us 6 B 源:DFP [6] PS_RDY A6 0D 2D 75 35 C7
    0:04.424.855 504.000 us 6 B 灌电流:UFP [6] GoodCRC 01 0C 95 6F 74 51
    0:04.445.022 629.000 us 10 B 源:DFP [7] VDM:DiscIdentity AF 1F 01 A0 00 FF 43 D7 FE F7
    0:04.445.806 501.000 us 6 B 接收器:UFP [7] GoodCRC 01 0E B9 0E 7A BF
    0:04.449.790 1.043.000 ms 22 B 灌电流:UFP [1]VDM:DiscIdentity 8F 42 41 A0 00 FF AC 05 00 6C 00 00 04 06 CE FA 33 70 CD F8
    0:04.450.984 496.000 us 6 B 源代码:DFP [1] GoodCRC 21 03 A6 56 4F 54
    0:04.452.942 629.000 us 10 B 来源:DFP [0] VDM:DiscSVID AF 11 02 A0 00 FF CC C6 7B 5A
    0:04.453.622 501.000 us 6 B 灌电流:UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:04.457.816 774.000 us 14 B SINK:UFP [2]VDM:DiscSVID 8F 24 42 A0 00 FF 00 01 FF EB E6 F7 F9
    0:04.458.738 499.000 us 6 B 来源:DFP [2] GoodCRC 21 05 93 F3 2C BD
    0:04.460.198 629.000 us 10 B DFP/UFP [1]VDM:DiscSVID 4F 12 02 80 00 FF 7E E1 D2 33
    0:04.461.115 496.000 us 6 B 电缆 [1] GoodCRC 41 03 01 3D B2 31
    0:04.463.461 890.000 us 18 B 电缆 [1]VDM:DiscSVID 4F 33 42 80 00 FF 87 80 B4 04 00 00 00 00 08 3A E0 3B
    0:04.464.397 496.000 us 6 B DFP/UFP [1] GoodCRC 01 02 92 42 CC B6
    0:04.466.697 632.000 us 10 B 源:DFP [1] VDM:DiscMode AF 13 03 A0 01 FF 88 C3 1C 81
    0:04.467.488 501.000 us 6 B 灌电流:UFP [1] GoodCRC 01 02 92 42 CC B6
    0:04.471.578 770.000 us 14 B 灌电流:UFP [3] VDM:DiscMode 8F 26 43 A0 01 FF 45 00 04 00 91 AE 48 2C
    0:04.472.392 499.000 us 6 B 来源:DFP [3] GoodCRC 21 07 BF 92 22 53
    0:04.474.666 629.000 us 10 B 来源:DFP [2] VDM:EnterMode AF 15 04 A1 01 FF A6 64 49 92
    0:04.475.412 501.000 us 6 B 接收器:UFP [2] GoodCRC 01 04 A7 A7 AF 5F
    0:04.479.535 636.000 us 10 B 灌电流:UFP [4] VDM:EnterMode 8F 18 44 A1 01 FF 1C FD 61 F6
    0:04.480.430 500.000 us 6 B 来源:DFP [4] GoodCRC 21 09 B8 BF 9A B4
    0:04.480.836 PD
    0:04.482.243 762.000 us 14 B 来源:DFP [3] VDM:DPStatus AF 27 10 A1 01 FF 01 00 00 00 FD 4C AA 79
    0:04.483.057 504.000 us 6 B 灌电流:UFP [3] GoodCRC 01 06 8B 86 A1 B1
    0:04.487.270 774.000 us 14 B 灌电流:UFP [5] VDM:DPStatus 8F 2A 50 A1 01 FF 0A 00 00 00 96 ED 24 39
    0:04.488.085 499.000 us 6 B 源:DFP [5] GoodCRC 21 0B 94 DE 94 5A
    0:04.490.116 765.000 us 14 B 源:DFP [4] VDM:DPConfigure AF 29 11 A1 01 FF 06 04 00 94 07 1C E7
    0:04.490.936 505.000 us 6 B 接收器:UFP [4] GoodCRC 01 08 8C AB 19 56
    0:04.495.131 635.000 us 10 B 灌电流:UFP [6] VDM:DPConfigure 8F 1C 51 A1 01 FF 71 FC 26 64
    0:04.495.898 496.000 us 6 B Source:DFP [6] GoodCRC 21 0D A1 7B F7 B3
    0:04.528.508 504.000 us 6 B SINK:UFP [7] Get_Source_Cap_Ext 91 0E A3 84 3B CE
    0:04.528.950 499.000 us 6 B 源:DFP [7] GoodCRC 21 0F 8D 1A F9 5D
    0:04.530.232 1.332.000ms 29 B 源:DFP [5]源:DFP [5]源:Cap_Ext A1 8B 17 00 B4 04 D0 F6 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9E 7C FC E6
    0:04.531.624 501.000 us 6 B 灌电流:UFP [5] GoodCRC 01 0A A0 CA 17 B8
    0:04.535.838 605.000 us 11 B SINK:UFP [0] GET_Battery_Cap 83 80 01 00 00 00 53 E1 FF DC
    0:04.536.591 499.000 us 6 B 来源:DFP [0] GoodCRC 21 01 8A 37 41 BA
    0:04.538.144 499.000 us 6 B 源:DFP [6]不支持 B0 0D FA C0 AD DB
    0:04.538.904 504.000 us 6 B 接收:UFP [6] GoodCRC 01 0C 95 6F 74 51
    0:04.542.909 602.000 us 11 B SINK:UFP [1] Get_Battery_Status 84 82 01 00 00 00 00 C8 F5 D6 C4
    0:04.543.557 495.000 us 6 B 来源:DFP [1] GoodCRC 21 03 A6 56 4F 54
    0:04.545.125 495.000 us 6 B 源:DFP [7]不受支持的 B0 0F D6 A1 A3 35
    0:04.545.671 501.000 us 6 B 接收:UFP [7] GoodCRC 01 0E B9 0E 7A BF
    0:04.549.885 504.000 us 6 B SINK:UFP [2] Get_Status 92 04 7E 3E C3 05
    0:04.550.434 499.000 us 6 B 来源:DFP [2] GoodCRC 21 05 93 F3 2C BD
    0:04.551.573 662.000 us 9 B 源:DFP [0]状态 A2 81 03 00 94 A0 14 DF
    0:04.552.391 501.000 us 6 B SINK:UFP [0] GoodCRC 01 00 be 23 C2 58
    0:04.556.501 639.000 us 10 B SINK:UFP [3] Get_Mfg_Info 86 86 02 00 00 00 DF DB 84 ED
    0:04.557.181 499.000 us 6 B 来源:DFP [3] GoodCRC 21 07 BF 92 22 53
    0:04.558.284 932.000 us 17 B 来源:DFP [1] Mfg_Info A7 83 0B 00 B4 04 D0 F6 43 79 70 72 65 80 FE D9 BB
    0:04.559.369 501.000 us 6 B SINK:UFP [1] GoodCRC 01 02 92 42 CC B6
    0:04.563.475 635.000 us 10 B 灌电流:UFP [4] VDM:DiscIdentity 8F 18 01 A0 00 FF 65 0E 72 42
    0:04.564.369 499.000 us 6 B 来源:DFP [4] GoodCRC 21 09 B8 BF 9A B4
    0:04.565.758 1.165.000 ms 26 B 来源:DFP [2] VDM:DiscIdentity AF 55 41 A0 00 FF 23 A3 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 170A 00 00 00 EE AA 02 2F
    0:04.567.076 500.000 us 6 B 灌电流:UFP [2] GoodCRC 01 04 A7 A7 AF 5F
    0:11.699.522 770.000 us 14 B 灌电流:UFP [5] VDM:注意8F 2A 06 A1 01 FF 8A 00 00 00 EC A1 34 47
    0:11.700.272 499.000 us 6 B 来源:DFP [5] GoodCRC 21 0b 94 de 94 5A
    0:14.814.609 770.000 us 14 B 灌电流:UFP [6] VDM:Attention 8F 2C 06 A1 01 FF 0A 00 00 00 5D 6E 77 D9
    0:14.815.369 496.000 us 6 B Source:DFP [6] GoodCRC 21 0D A1 7B F7 B3
    0:22.016.750 770.000 us 14 B SINK:UFP [7] VDM:Attention 8F 2E 06 A1 01 FF 8A 00 00 00 E0 F0 D8 1A
    0:22.017.571 499.000 us 6 B Source:DFP [7] GoodCRC 21 0F 8D 1A F9 5D 

    在这里,我找到了一些不同的消息,如 Source_Cap_Ext、 Battery_Cap、 Not _Supported、 Mfg_Info 和 VDM:Attention。

    我希望您能从这些中找到任何微小的线索。

    非常感谢您的支持。

    杰瑟恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑟恩

    请给我一两天时间来查看日志。  

    请参阅最新的 PD 规范和此应用手册、以更好地了解 PD 交替模式协商:  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否发布 PD 分析器文件、而不仅仅是通信的屏幕截图? 分析器可帮助解码消息以提供更多信息。 此外、您使用的是什么 PD 分析仪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我要附上以下日志。 我已按总相位使用了"USB 电力输送分析仪"。

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    杰瑟恩  

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_CC_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在标记 为 CustomDevice-DP-TUSB1046.TDC 的日志中、VBUS 上的电压循环为关闭。 我认为这是因为无论什么器件在 VBUS 上提供电压、电压都不够高、因此我认为我们进入了欠压 evemt、其中 PD 控制器将关闭电源、因为该器件不符合 Type-C 电源要求  

    至于您的其他捕获、您能否解释每个捕获之间的测试设置差异、以及是否看到了整体系统故障