This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:器件在达到 ABS 时的行为如何。 输入电压时的最大额定值为6V?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902577/tpd3s014-how-does-the-part-behaive-when-reaching-abs-max-rating-of-6v-at-vin

器件型号:TPD3S014

大家好、我的客户正在应用中使用 TPD3S014、在应用开始时、输入电压可以升至6V–只需很短的时间。

之后、该器件全天24小时工作。 因此、在 TPD3S014的使用寿命期间、它只会看到其中很少的事件。

在这种情况下、使能引脚为低电平。

 

如果/如何允许这种情况、您能否详细说明技术细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6V 电压未超过 IN 引脚的最大额定值。 因此、它不会影响器件的行为、在这种情况下、数据表中的所有功能都是保证的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们已经完成了更多测试:

    设置:我将10欧姆的电阻串联到 Vin 引脚、并使用差分探头在稳态范围内进行测量(下面屏幕截图中的绿色信号)。 此外、输入电压显示为黄色信号。 下图显示了正常条件下的情况(v 十字电阻器 abt)。 10mV)

     

    下图显示了过冲情况。 输入电压达到 abt。 6.07V、电阻器上的电压 Abt。 5mV

    请告知过冲情况。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法理解您的设置。

    您是否有此测试的任何负载? 您是说过冲是指 IN 引脚电压高于5.5V?

    第一张图片一开始显示电压为零、但10欧姆电阻器中存在电压、 为什么在输入为零时电流可以流经器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、过冲发生在 IN 引脚上、并且仅在短暂断电后由我们使用的电源产生。 然后电压达到大约6.07V。
    此测试的负载不相关、因为芯片在启动时未启用。
    由于探头的偏移问题、开始处的电压不是0、抱歉! 只有差值才相关、并由示波器光标指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您解释 设置。

    绿色通道反映测试中的电流。 您可以发现电流将在器件启动后循环。 当您将输出短路时,热量将在内部产生,然后触按 OTSD,则器件将进行热循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 这可能发生在焊接10欧姆电阻器以测量电流时。

    不过、需要注意的是在启动时电压达到大约6.07V (黄色)时的过压情况。 这是否正常、因为在此期间几乎没有电流流入 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大电压为6V、尖峰为 6.07V、TI 无法保证该输入电压值。  

    但据我理解、它不应该 有问题。 该规格将具有6V 最大额定值的裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。 这实际上是预期的答案