This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:通信长度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909427/sn65hvd3082e-communication-length

器件型号:SN65HVD3082E

大家好、

 

我的系统使用3082E 进行速率为115kpbs 的485通信。 当我将通信距离增加到大约110m 时、通信数据被错误接收。

  1. 下面是我的原理图、您能帮我们仔细检查一下吗?

    2.您是否有应用手册或公式、介绍如何大致计算3082E 在特定速度下可以达到的最大通信距离。

 

此致

Zhihong Huangs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    您可以在以下应用手册中找到有关 RS-485可实现传输距离的一些参考:

    http://www.ti.com/lit/an/slla375/slla375.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slla431/slla431.pdf

    在这种情况下、有几个可能限制性能的因素。  一种是 J4/J5的串联电阻、与较长电缆的串联电阻增加相结合、可能导致信号衰减过多。  您能否提供这些组件的器件型号以便我们进行检查?  另一个潜在因素是使用的端接电阻高于布线的特性阻抗(RS-485通常为~120欧姆)。  这将导致在线路末端发生反射、并且在不同的电缆长度下、每个接收器上的反射相位将会变化。  在110m 处、反射的相位延迟可能会对发生位错误的信号完整性产生足够的问题。  另一个潜在因素是布线的交流损耗、导致时序抖动、尽管除非电缆是非常有损耗的电缆、否则在115kbps / 110m 时通常不会看到这些影响

    了解限制距离的最佳方法是探测接收器上的 A 和 B 信号波形以及相应的 R 输出。  基于这一点、我们可以更有教育意义地猜测通信为什么不起作用。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     

    感谢您的回复。 这些都是很好的说明。

    稍后我将对 波形进行探测、以便您进行更有教育背景的猜测。

    此致

    Zhihong Huangs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请帮我仔细检查我的原理图吗?  

    此致

    Zhihong Huangs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    我对原理图的大部分关注都是在我的最初帖子中提出的。  不过、在回顾了一次之后、我又提出了一个主要问题:VCC 电压看起来是3.3V、而 SN65HVD3082E 设计用于5V 应用、需要最低4.5V 的 VCC 电平

    最大