This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:在哪里可以下载程序和十六进制文件?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909803/usb-2-mdio-where-i-can-download-program-and-hex

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件:DP83869HM

您好!

我想使用 USB2MDIO 工具来调试 DP83869HM IC。 我无法从 TI 网站 http://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO 下载该工具

它报告“抱歉,找不到您要查找的页面。” 登录并尝试通过"请求"按钮进行下载后。

从何处下载?

我想将其与 LaunchPad 配合使用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juraj、

    我已确认能够从 TI 帐户下载 USB-2-MDIO 软件。 是否可以检查浏览器设置并重试? 我使用了 Google Chrome 和 Internet Explorer。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。 Chrome 中的匿名模式可用于下载。