This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:Linux 内核版本和 IrDA FW

Guru**** 2931170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906848/tusb3410-linux-kernel-version-and-irda-fw

器件型号:TUSB3410

您好!

以前在这个论坛上、我收到了一个用于 TUSB3410的 IrDA 固件。

但是、根据所使用的 Linux 环境、它是否起作用。

在 任何环境下都可以将 TUSB3410用作不带 EEPROM 的 UART。

PC/ubundu20.04 LTS 和 Linux 5.4

-> IrDAFW ok、noEEPROM (UART) ok

PC/Centos8.1-1911与 Linux 4.18.0-147

-> IrDAFW ok、noEEPROM (UART) ok

平板电脑(MediaTek MT8167B)/Android8.1 (Linux 4.4.95+)

-> IrDAFW FAIL (未生成/dev/ttyUSB)、noEEPROM (UART)正常

将 IrDA FW 写入 EEPROM 并使用 EEPROM 时、对 Linux 内核版本是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用程序应适用于 Linux 内核2.6.1或更高版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我清楚地发现它在2.6.1之后独立于版本。

    在多个版本和环境中试用后、我发现它依赖于平板电脑。

    谢谢你。