This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:是否可以下载 Altium 设计文件?

Guru**** 2757405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909910/tusb8044aevm-are-altium-design-files-available-to-download

器件型号:TUSB8044AEVM

TUSB8044AEVM:是否可以下载 Altium 设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我们只有此 EVM 的 OrCAD 设计文件。 如果您需要这些文件  

    请接受我的朋友请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送文件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik。 我已接受您的朋友请求并向您发送了一条消息。 谢谢你。