This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:输出引脚的允许输入电压规格

Guru**** 2975190 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909416/trs3232-allowable-input-voltage-specification-for-output-pin

器件型号:TRS3232

您好!

TRS3232 DOUT 引脚(引脚#14)是否有允许的输入电压规格? (正负电压)
向 DOUT 引脚提供电压时,器件会损坏多少伏?
此致、
JH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、驱动器输出支持的"绝对最大值"电压范围为-13.2V 至+13.2V。 这可在数据表的表6.1中找到。  如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。

    我想知道当意外的外部电压输入 DOUT 引脚时、输出端口可以承受的电压电平。
    该电压电平是否与输出驱动电压电平相同?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部电源可承受的电压范围为+/- 13.2V。 器件自身的驱动器输出电平将低于此值。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我知道 RS232标准的电压电平高达±15V。

    因此、我认为 DOUT 引脚应能够承受高达±15V 的外部电源电压。

    我想知道 TRS3232的 DOUT 为什么高达±13.2V。

    提前感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    当连接到标准接收器负载时、允许 RS-232发送器具有高达+/- 15V 的输出电压。  因此、接收器端口需要能够承受该电压。  (实际上、它们需要能够承受最大开路发生器电压+/- 25V)。  不过、发电机输出只需能够承受其与电缆中任何其他导体之间的开路或短路故障。  据我所知、它无需承受+/-15V 电压

    最大